contactusurl /de-DE/seals/Search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

iCast™️ LSR Digital Manufacturing beschleunigt die Kleinserienfertigung von LSR-Teilen

01_iCast_Latest Innovations 800x450
Das einzigartige digitale Herstellungsverfahren iCast™️ von Trelleborg Sealing Solutions ist eine Innovation auf dem Gebiet der Verarbeitung von Flüssigsilikonkautschuk (Liquid Silicone Rubber= LSR). Durch das schnelle und flexible Verfahren unterstützt es Kunden bei der Kleinserienfertigung und Produktentwicklung von LSR-Teilen.

Ganz ohne Werkzeug Investitionen bietet iCast™ eine kostengünstige Möglichkeit, Produktvarianten zu entwickeln oder verschiedene Designkonzepte auszuprobieren, bevor in Werkzeuge für die Serienproduktion investiert wird. Außerdem kann dadurch die Vorserien- und Serienproduktion mit kleinen Chargen abgedeckt oder gestartet werden.

„Durch den Einsatz von digitalen Verfahren und innovativen Fertigungstechnologien verkürzt das iCast™-Verfahren die Zeit vom Konzept bis zu den ersten Prototypen erheblich“, erklärt Felix Schädler, Project Manager Innovation & Technology. Die Vorserienbauteile werden normalerweise in etwa viereinhalb Monaten hergestellt. Mit unserer neuen Technologie dauert das Verfahren für ein durchschnittliches Bauteil jedoch höchstens drei Wochen.

„Mit der iCast™-LSR-Technologie werden Teile in Standardqualität aus platinvernetztem Zweikomponenten-LSR hergestellt und sind somit mit Spritzgussteilen vergleichbar. Dies ermöglicht eine schnelle und mehrfache Design-Iterationen von Komponenten und hilft den Herstellern, dem Druck der schnelllebigen Märkte gerecht zu werden, die eine rasche Einführung neuer Produkte, Verbesserungen und Weiterentwicklungen verlangen.“

Save the date 

Am 31. März 2022 laden die Experten von Trelleborg Sealing Solutions zu einem kostenlosen technischen Webinar ein, um die neue Technologie vorzustellen und zu zeigen, wie diese zur Einsparung von Zeit und Kosten beitragen kann.

>> Jetzt anmelden und Webinar-Platz sichern 

Das iCast™-Verfahren 

Der fünfstufige iCast™-Prozess nutzt die Digitalisierung und neue Fertigungstechnologien, um die Zeit von der Anfrage bis zur Produktherstellung erheblich zu verkürzen. Er beginnt mit der Auftragsanfrage, die die Übermittlung von 3D-Teiledaten und Auftragsdetails erfordert. Dies löst eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Machbarkeitsstudie aus, um festzustellen, ob das iCast™-Verfahren für die Produktion des angefragten Bauteils geeignet ist.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird das Teiledesign analysiert und das individuelle digitale Formenlayout, basierend auf 3D-Daten, erstellt. Falls erforderlich, wird eine Moldflow-Analyse durchgeführt. In einer virtuellen Umgebung wird durch dieses Verfahren der optimale Herstellungsprozess mit Hilfe von additiven Fertigungstechnologien (AM) ermittelt, um Fehler frühzeitig zu vermeiden und die höchstmögliche Qualität zu erzielen.


Mehr erfahren 


>> Mehr über die Vorteile der iCast™  LSR-Technologie erfahren

>> iCast™  LSR- Flyer herunterladen

>> Kontaktieren Sie uns, um iCast™  LSR für Ihr Projekt zu besprechen