Du neuf sous le soleil
L’énergie électrique renouvelable est la clé pour abandonner défini-tivement les carburants fossiles et lutter contre le changement clima-tique. Les initiatives foisonnent et Trelleborg y contribue à sa ma-nière avec des joints d’étanchéité pour panneaux photovoltaïques.
L’énergie solaire est en plein essor. Avec l’augmentation de la demande, les coûts de production des panneaux photovoltaïques ont chuté. Cette technologie, qui était jusqu’à récemment dépendante de sub ventions publiques, est aujourd’hui l’une des sources d’énergie les moins chères en installations neuves.
« Le solaire est rapidement en train de s’imposer dans la production d’électricité pour les constructions neuves en Suède, explique Erik Martinson, Partner et Managing Director de Svea Solar, entreprise sué-doise spécialisée dans l’installation de solutions prêtes à l’emploi pour maisons individuelles et immeubles. L’évolution est spectaculaire, personne ne s’attendait à ce que les choses aillent si vite. »
Svea Solar a connu une croissance annuelle de 200 % depuis sa création en 2013, avec un bilan positif dès
la première année. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 50 salariés et détient environ 10 % du marché suédois. « Nous voulons que l’énergie solaire soit un investisse-ment simple et sûr, explique Björn Lind, Chairman of the Board et l’autre associé de Svea Solar. Comme le coût de la main d’œuvre est élevé en Suède, la facilité d’ins-tallation est un facteur crucial. L’esthétique est un autre élément très important. Nos installations doivent être belles à voir et ne pas déprécier la valeur du bien immobi-lier. Nous n’utilisons que des panneaux photovoltaïques noirs et nous recherchons un style à la fois discret et séduisant. »
Cette philosophie a conduit Svea Solar à imaginer une solution originale où les panneaux photovoltaïques deviennent partie intégrante du toit. Elle élimine la nécessité d’avoir des tuiles sous les panneaux lors du rem-placement d’un toit ou de la pose d’un nouveau, ce qui se traduit à la fois par une meilleure esthétique et des coûts moindres. Détail essentiel : l’étanchéification de ces pan-neaux intégrés avec des joints durables et fiables. « Nos installations ont une durée de vie attendue de 40 ans, poursuit Erik Martinson. Les composants sont choisis avec beaucoup de soin, les fournisseurs triés sur le volet. Trelleborg nous a été d’une grande aide en développant des joints faciles à mettre en œuvre pour les installateurs et qui contribuent à l’esthétique des panneaux photovol-taïques intégrés. »
Peter Somvall, Market Development Manager chez Trelleborg Industrial Solutions, insiste sur l’expertise de son équipe en matière de construction : « Nous savons précisément quels matériaux et techniques utiliser dans les différentes applications, et quelles difficultés l’instal-lateur peut rencontrer. Nous avons mobilisé tout notre savoir-faire et développé un joint qui isole parfaitement, mais qui est également esthétique et simple à mettre
en place. Il assure la longévité à la fois des panneaux photovoltaïques et de la maison ou de l’immeuble qui en est équipé. »
De plus, de par sa conception, le joint offre une cer-taine marge lorsqu’on pose les panneaux, ce qui simplifie l’opération. « Ce n’est jamais simple de concevoir un produit entièrement nouveau, précise Björn Lind. La présence de Trelleborg à nos côtés pendant le processus nous a été très utile. Nous avons maintenant une excel-lente solution sur le marché. »