contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡 - GeoTrans™ 技術

Geotrans1
<br />特瑞堡 - GeoTrans™ 技術

在Compamed 展覽,特瑞堡的醫療保健事業部將重點介紹 GeoTrans™ 幾何轉換擠出技術。使用高黏度矽膠(HCR),透過減少組裝和二次加工的風險和勞力,降低了設備製造商的整體成本,同時顯著提高了零件品質、設備功能和醫療設備的使用壽命。

借助 GeoTrans™ 技術,可以減少:接點的脆弱、其他失效可能或內部錯位,在以上這些情況,流體將會變得湍流或停滯。因此 GeoTrans™ 可以顯著提高強度,進而顯著提高醫療設備的使用壽命和耐用性。

特瑞堡醫療保健和產品部門的產品經理 Dan Sanchez 說:「HCR 矽膠獨特的生坯強度,即未硫化狀態下的橡膠強度,使得連續擠出工藝中的幾何形狀非常複雜。在 GeoTrans™ 過程中,可以在擠出過程中移動模具,以顯著改變截面。這為各種醫療設備開闢了新的設計可能性,包括:傷口引流管、脊柱和血液透析導管...等。」

「對於設備製造商而言,主要優勢在於可以減少整體處理時間和成本。儘管進行簡單的擠出比進行幾何轉換的擠出要快,但使用 GeoTransTM 工藝可以顯著減少整體製造、組裝和品質測試時間。例如:許多長期植入物的生產量不能證明復雜的自動化組裝是合理的。然而,重新設計以包括幾何轉換可以減少對裝置部分手動組裝的需要。」

「此外,由於降低了風險,設計組件的驗證步驟可能大大縮短,並且零件和輔助流程更少,因此可以更輕鬆地滿足單個零件的國際標準和法規要求。」

 

使用 GeoTrans™ 技術的可能範例包括:

  • 管從單管腔轉換到多管腔,或將多管腔分成兩個或三個單管腔
  • 一個或多個管腔在多個管腔內停止並重新啟動,從而無需進行二次操作,例如:回填用於填充導管球囊的管腔
  • 傷口引流管包括三個獨立的部分:一個擠出管、複雜截面擠出管和模製樞紐,可以製作具有兩個或多個不同截面,且平滑的轉換,而不是單個擠出
  • 對於需要可變外徑、不變或可變內徑的應用,可以通過非常短的轉換(低至幾分之一英寸)來製作偏量緩衝管
  • 分叉管基本上有四個組件:一個兩腔管、兩個單腔管和一個模製樞紐,這可以在同一個擠出過程中生產完成

GeoTrans™ 擠出工藝已用於生產 7 French 和 24 French 之間的產品(依照導管尺寸)

特瑞堡的專家將於 11 月 18 日至 21 日在德國 Düsseldorf 的 Compamed 展覽的 8a 廳的 F02 展位上討論醫學成型件。有關醫療成型件的更多消息,請訪問:https://www.tss.trelleborg.com/zh-tw/healthcare/products-capabilities/custom-shapes/geotrans-silicone-extrusion.