contactusurl /zh-CN/seals/Search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡在Drinktec展会上展示了应用于食品灌装系统的最优密封解决方案

特瑞堡在Drinktec展会上展示了应用于食品灌装系统的最优密封解决方案
Isolast材料是专门为食品饮料开发的,并且符合FDA(食品药物管理)、USP(美国药典)Class VI 和 3-A卫生标准认证。它们非常适用于填充和包装设备,能够提供杰出的耐浓缩性调味料添加剂,这些添加剂会引起传统的弹性体发生过度膨胀。另外,它们能够承受频繁严苛的CIP(原位清洗)和SIP(原位消毒)条件,最终保证长久的使用寿命。Martin Krüger,特瑞堡密封系统欧洲食品饮料细分市场销售经理说:“我们供应许多Isolast材料的标准密封件和非标模压件,例如用于套筒、安全阀的法兰密封以及可伸缩的碰头密封。由于Isolast材料是专门为食品饮料应用开发的,因为我们能够提供独特并且具有成本效益的部件,来满足填充应用的行业性能要求。

Isolast可用于加工密封件和模压件,来应对严苛的化学和高温工况。它几乎对所有化学品都是惰性的,能够和溶剂、酸、碱或蒸汽保持长久的接触,并且承受的工作温度范围可达到-40 °C 至 +325 °C。这也使得Isolast特别适用于食品应用,例如在饮料和奶制品行业的填充设备中,和食品发生接触的密封件必须保持无害,同时克服包含热蒸汽或者腐蚀性介质的洁净性加工环境。