contactusurl /zh-cn/seals/search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

用在赛车行业的Turcon® Varilip® PDR

用在赛车行业的Turcon® Varilip® PDR
特瑞堡密封系统已经开发了一款创新的旋转轴封,能够提供卓越的性能,并且胜过市场上任何一款产品。这款特康泛力PDR旋转轴封也已经被一些高要求的赛车运动客户选用,来实现赛车性能最大化,从而让他们的团队赢得比赛。这款特康泛力PDR旋转轴封是经过特殊开发,可以延伸弹性体径向轴封的使用极限范围。它利用了先进的材料和设计工艺,能够为赛车运动应用提供卓越的密封性能。其具有低摩擦,能够实现无爬行运行,可以降低温度的生成,并且容许更高的圆周速度。
特瑞堡密封系统英国技术经理Andrew Longdon说:“我们已经成为了轻量化、低摩擦旋转轴封的顶级生产商,这些密封成功用于一级方程式赛车和印地赛车上”。旋转密封的扭矩和能量损耗很大程度上是根据密封设计和材料而变化的,这也是它如此重要的原因,因为其密封结构能够达到赛车运动的最高性能要求。

特康泛力PDR旋转轴封的设计结构提供了一种极好的密封方案,其保留了一层紧密的密封膜。众所周知,标准的弹性体旋转轴封应用范围比较局限,这也是我们知道为什么特康泛力PDR旋转轴承性能将胜过市场上其它产品的原因。

这款密封件真正独特之处在于结构只由两部分构成---一种精加工的金属外壳和一个内置的特康密封元件。和密封件和受压金属外壳不同之处在于其不需要一道垫片在唇口和外壳之间提供密封,而是通过唇的机械固位来实现密封的,能够同时提高密封系统的耐化学性和温度范围。

特康泛力PDR旋转轴封可以选择一种完整端盖,让终端用户优化他们的硬件设计,从而减小膜和部件数量。

另外,特康泛力PDR旋转轴封在密封唇上可使用一种流体动力的结构,能够提供一种积极的流体容纳,结果允许轴旋转从而实现当轴只发生单方向旋转时,提高应用的密封效果。这种结构也能够提高唇口的弹性,让其在唇口和轴之间具备更宽的接触面积,从而帮助降低轴的负载、磨损以及温度的上升。

和所有特康泛力PDR密封一样,其和弹性体材料相比还具有杰出的高低温性能。

和其它PTFE唇口密封件不同,特瑞堡的特康泛力PDR密封件由于具备弹性体垫圈,所以在温度性能上是不受限制的,这也使得其具有极好的温度性能。同时,其还具有极好的耐机油添加剂和生物燃料性,这些对许多弹性体材料都具有不利影响。所以,使用特康旋转轴封能够允许添加剂的大量使用,并且具有更长久的使用寿命。