contactusurl /zh-cn/seals/search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

推出符合全球主要食品法规和标准的特殊弹性体材料

FoodPro_E75F1_Web News_image
特瑞堡密封系统推出了革命性的新型弹性体密封材料FoodPro® E75F1。经过证明,该材料几乎符合全球的食品接触材料法规

对于食品和饮料设备制造商而言,FoodPro® E75F1可应用于其销往全球的设备中,从而节省了时间和成本。除了广泛的合规性外,该材料将乙丙橡胶(EPDM)的使用最大化,使其适用于各种加工设备中,并且几乎兼容所有食品和清洁方案。

 

注册网络研讨会 
5月11日CET时间上午09:00和CET时间下午04:00 / EST时间上午11:00,特瑞堡密封系统食品和饮料行业专家将举办在线研讨会FoodPro® E75F1 –确保食品加工安全的密封件。 我们的专家将向与会者介绍这种新材料,并展示其为食品和饮料设备制造商带来的好处。

符合食品接触材料的全球法规 
特瑞堡密封系统全球食品和饮料行业总监Mikkel Moerup说:“ FoodPro® E75F1之所以如此独特,是因为它的多功能性。 为了最好地支持我们的客户,我们需要开发一款可用于所有类型的食品和饮料加工设备的材料。

FoodProTM E75F1符合所有主要的全球食品接触法规,包括:

  • US FDA CFR 21
  • Reg. (EC) 1935/2004
  • Chinese GB 4806.1-2016, GB 4806.11-2016, GB 9685-2016 
  • 3-A Sanitary Standards

此外,FoodProTM E75F1的配制和生产均遵循良好生产规范 (GMP)

标准O形圈到复杂的多组分设计 

Mikkel继续说道:“除了标准的O形圈和垫圈以外,零部件还可以根据客户的需求进行任意设计。通过将FoodPro® E75F1与其他橡胶,塑料和金属材料结合使用,可以生产出多组分产品。

将多个零部件合并为一个组件,可消除潜在死角滋生的细菌,增强卫生设计并大大提高清洁度,并提供更稳定的解决方案。”

"FoodPro® E75F1使用的密封材料是硬度为邵氏70 的 EPDM通用密封材料,适用于静态和半动态食品应用,例如分离器,析器,阀门,管接头和热交换器。"

从标准的O形圈和垫圈到多组件零件,任何形式的密封设计。
该材料可压缩和注射成型为复杂的几何形状,并能承受应用中的表面缺陷。它是专门为包括婴儿配方在内的高温乳制品加工而开发的。


在CIP和SIP中经过验证的性能
FoodPro® E75F1能够承受CIP和SIP清洁方案的严苛化学物质,具有高耐化学性,在极性介质中具有较长的使用寿命以及与碱性清洁剂的优异相容性。
为了确保该材料在食品和饮料行业中的广泛使用,我们进行了严格的测试,包括根据DIN ISO 1817证明该材料与工艺和清洁介质兼容的测试。
  在多种介质中测试材料,包括2%氢氧化钠,蒸汽,碱性和酸性清洁剂,并在高温下测试168小时。
  在多种介质中测试材料,包括2%氢氧化钠,蒸汽,碱性和酸性清洁剂,并在高温下测试168小时。