contactusurl /zh-CN/seals/Search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

液压系统中密封配合面的介绍

<br />液压系统中密封配合面的介绍

特瑞堡密封系统官网发布了新白皮书和在线研讨会,探讨替换液压活塞杆表面镀铬涂层的可能性。

液压系统中活塞杆表面,在确保整个系统的效率和使用寿命方面起着至关重要的作用。另外, 欧盟REACH认证也要求停止使用六价铬作为涂层。 因此我们要开发新的涂层材料。同时,由于其它涂层的特征与六价铬有着很大差异,我们需要进行更多的实验来验证其可行性。

从义肢到航空起落架,从叉车到风力发电机组,许多工程应用都依赖于其液压系统的完整性。 更好的理解流体力学的物理原理和力学作用,可以改进其机械系统。

“研究系统表面在运行中的相互影响,可帮助优化系统性能和使用寿命,” 特瑞堡密封系统全球技术管理团队高级经理Mandy Wilke介绍道,
“在讨论润滑和摩擦环境时,要充分考虑到密封件、液压油和配合面这三个决定性因素。”

先进的建模

“我们可以使用二维模型对镀铬的活塞杆表面处理进行分析,并且能很好地进行记录和理解系统中的相互作用。但对于新的涂层,传统的二维建模已不能满足要求,我们需要从理论和实际出发,使用二维和三维模型进行实验。” Mandy 继续说道。

“表面涂层处理用于提高活塞杆的硬度,最大程度地减少磨损,增强活塞杆与密封件之间的配合,避免出现泄漏,这也是为什么我们以粗糙度作为衡量表面轮廓的原因。六价铬元素虽然能很好地减少摩擦,但它是一种有毒的致癌物质,在生产过程中非常危险。” 

替代涂层

“现在制造商正在使用各种不同的涂层,其中包括超音速火焰喷涂(HVOF)和使用镍基或钴基材料的激光熔覆。我们仍可使用二维模型分析这些替代涂料,但是表面形态的差异会导致生成的油膜发生重大变化。这些差异意味着粗糙度的一般定义已不再有用,因此我们还要考虑降低的波峰、波谷深度和核心区域的轮廓支承长度率,以及标准的二维变量,以提供对表面更准确的概述。” Mandy说。

“测试表明,通过了解密封件表面的三维形态,可以更好地调整系统性能,尤其与“润滑管理”原理结合使用时,可显著地减少磨损并延长系统使用寿命。”