contactusurl /sv-SE/seals/Search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Lär dig mer om fördelarna med Turcon® Roto Glyd Ring® V

Lär dig mer om fördelarna med Turcon® Roto Glyd Ring® V med ny broschyr och film
En film och en broschyr förklarar funktionen och fördelarna med en ny dubbelverkande premiumtätning för rotation.

Turcon® Roto Glyd Ring® V är en dubbelverkande premiumtätning med enastående prestanda och tillförlitlighet i roterande applikationer. Minskade kontaktytor vid alla driftsförhållanden förbättrar friktions- och nötningsegenskaperna markant utan att kompromissa med tätningsfunktionen. Tätningen som är utvecklad för konstant drift med både höga och låga PV-värden ger även förbättrad prestanda vid oscillerande rörelser eller där det förkommer frekventa ändringar i tryck och/eller hastighet.Turcon® Roto Glyd Ring® V är resultatet av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en ny tätning som är bäst i applikationer med höga tryck och höga temperaturer. Tätningen ger ett lågt vridmoment vid alla tryck från 0,5 Mpa / 72,5 psi eller högre och är okänslig för tryckökningar från 0,5 till 20 MPa / 72,5 till 2900 psi. Tester visar ett PV-värde som är dubbelt så högt jämfört med andra dubbelverkande tätningar samtidigt som den ger 50% lägre friktion.

Lär dig mer:

För att ladda ner Turcon® Roto Glyd Ring® V broschyren, klicka här

För att se filmen om produkten, klicka här.