contactusurl Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

La « Sky Tower » : un projet de partenariat remarquable pour la façade d’un gratte-ciel

Gratte-ciels

Les joints d’étanchéité sur mesure de Trelleborg sont intégrés dans les systèmes de façade en aluminium Aluprof qui équipent le plus haut bâtiment de Pologne : la Sky Tower.

Ce projet de gratte-ciel fut le premier d’une série de collaborations fructueuses entre Trelleborg et Aluprof S.A. concernant des immeubles de grande hauteur un peu partout dans le monde.

« Les exigences à remplir par les joints d’étanchéité utilisés dans les façades de gratte-ciel en aluminium et en verre sont très strictes », déclare Adam Mekarski, directeur des ventes de profils de joints en Pologne pour Trelleborg Industrial Solutions. « Ils doivent atténuer le bruit, éviter les courants d’air, protéger contre l’humidité et absorber les mouvements structurels. Le principal défi consiste à trouver des solutions pratiques qui s’inscrivent dans la vision des architectes créatifs. Chaque joint d’étanchéité doit donc être spécifique. »

Trelleborg a travaillé en étroite collaboration avec Aluprof à l’élaboration de 11 joints de façade sur mesure pour la Sky Tower. L’entreprise a fourni plus de 200 000 mètres de profils de joints pour les éléments de façade d’Aluprof. Aluprof est l’un des principaux distributeurs européens de systèmes en aluminium pour le secteur du bâtiment. En plus des façades, la société propose des systèmes pour fenêtres, portes, volets roulants et portails.

La Sky Tower est le plus haut bâtiment de Pologne. Elle est aussi le seul gratte-ciel de la ville de Vratislavie. Terminée en 2012, ce bâtiment de 51 étages et 212 mètres de haut à usage mixte abrite un complexe de bureaux, de magasins, d’appartements résidentiels et de restaurants.

« Le projet Sky Tower était un défi particulier, qui nécessitait des joints d’étanchéité de pointe de formes très complexes. Les joints d’étanchéité sont très longs et souvent multi-chambres », poursuit Adam.

« Nous disposons de plusieurs années d’expérience de la conception de joints de façade et intervenons en tant que partenaire tout au long du projet, du choix des matériaux à la phase d’essais. Nos concepteurs s’appuient sur leurs connaissances et leur expérience afin de trouver la solution optimale pour chaque joint spécifique. Ce type de joint spécifique à un projet est parfois très complexe. Tous les fournisseurs ne sont pas en mesure de fabriquer des joints d’étanchéité aussi élaborés. Non seulement nous possédons les capacités de production de pointe nécessaires, mais nous mettons en œuvre un processus de contrôle de la qualité très strict. Notre objectif est de garantir une qualité élevée et constante des produits pour des commandes importantes. »

Si Trelleborg collabore avec Aluprof sur des ouvrages étanches depuis plus de 10 ans, la Sky Tower fut néanmoins le premier projet de gratte-ciel commun. Cette fructueuse collaboration a débouché sur de nombreux autres projets de gratte-ciel avec Aluprof, parmi lesquels trois prestigieux bâtiments à New York.

« Le projet Sky Tower a montré l’étendue des possibilités offertes par le savoir-faire de Trelleborg en ingénierie », conclut Adam. « Nous sommes ravis d’avoir reconduit notre partenariat avec Aluprof dans le cadre de projets de gratte-ciel internationaux exigeant des joints de façade très complexes. »

ill_buildings_construction_wg_rgb
La Sky Tower est le plus haut bâtiment de Pologne
206 mètres

etla façade est scellée avec des profils de Trelleborg