contactusurl Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

La « Sky Tower » : un projet de partenariat remarquable pour la façade d’un gratte-ciel

Sauteur à ski

Les solutions de Trelleborg étanchéifient, isolent et protègent, même dans les endroits les plus inattendus. Récemment, nous avons développé, un joint pour fenêtres battantes, référence D3630, qui a été utilisé dans la tour de saut à ski Heini Klopfer à Oberstdorf, dans la région de l’Allgäu en Allemagne. Cette construction, l’une des plus grandes de la sorte, a été très récemment modernisée. Pour cela, au sommet du tremplin, dans la nouvelle façade qui est composé principalement de  verre, les joints de Trelleborg défient chaque jour les conditions météorologiques.

Il n’existe que cinq tremplins de vol à ski au monde. L’un d’entre eux domine les paysages du Stillachtal, dans la région de l’Allgäu. Depuis sa construction  en 1950, le tremplin de saut à ski Heini Klopfer n’a cessé d’accueillir les compétitions internationales. Fabriqué à l’origine en bois, il fut rénové en 1973 pour être doté d’une structure en béton. Nommé d’après l’architecte et sauteur à ski allemand Heini Klopfer, le tremplin a été modernisé plusieurs fois entre 1997 et 2002. Les actuels travaux de rénovation et de modernisation ont commencé en 2016. Le projet est signé par le cabinet Renn Architekten de Fischen im Allgäu. Il était devenu nécessaire de modifier la structure en raison des développements constants dans le monde du ski et des changements apportés aux régulations de la FIS.

Le nouveau tremplin

La particularité architecturale de la tour réside dans sa structure en porte-à-faux en béton précontraint d’une hauteur de 72 mètres. Les travaux de construction entrepris entre 2016 et 2017 ont inclus la démolition de l’ancienne table de décollage et la construction d’une nouvelle, l’élargissement de la zone d’arrêt et la construction d’un ascenseur à passagers sans barrières incliné ainsi que d’une tribune. Il a également été prévu de procéder à une extension de la zone située au sommet du tremplin. Les travaux de modification ont inclus l’installation d’une façade en bois / aluminium au sommet la plateforme panoramique.

Architecture panoramique

La conception de la façade, qui trône à une hauteur vertigineuse, a été inspirée des nids d’aigle. Les éléments préfabriqués sont cernés par une structure métallique dont l’intention est de donner à ce point de vue privilégié l’apparence d’un nid. La façade a été fabriquée et installée par l’entreprise Holzverarbeitung Bietsch d’Ofterschwang. Les joints D3630 de Trelleborg ont été utilisés pour étanchéifier les éléments de fenêtre en bois-aluminium. Les profils de ce type sont conçus spécialement pour être utilisés sur les fenêtres en bois. Particularité : le profil D3630 peut être utilisé comme joint de feuillure et de recouvrement et s’insère dans une rainure de 3 mm.

Étanchéifié contre les éléments

La commune d’Oberstdorf affiche un taux de précipitations parmi les plus élevés d’Allemagne, qu’il s’agisse de pluie, de neige, de grésil ou de grêle, pouvant aussi se condenser au sol. Les épisodes de froid ne sont pas rares, avec des températures descendant sous -30 °C, et la durée d’ensoleillement annuelle y est supérieure à la moyenne. Dans de telles conditions, le D3630 garantit des performances remarquables, sans failles, avec une durée de vie élevée. Le matériau d’étanchéification haute qualité utilisé, la mousse TSP, est un basé sur un élastomère thermoplastique (TPE) modifié selon des caractéristiques spéciales. Elle affiche des propriétés matérielles incluant notamment une résistance élevée aux UV et à l’eau, et est compatible avec des revêtements particuliers. Associé au vitrage et à l’ossature, le joint assure une protection d’une grande fiabilité contre le froid, le vent, la pluie et la neige.

« Les profils Trelleborg sont produits selon des normes de qualité élevées et s’insèrent rapidement et facilement dans les rainures des châssis de fenêtres à l’aide d’une roulette pose-joint, » explique Franz-Josef Bietsch, directeur général chez Bietsch. L’installation sur site a également été effectuée rapidement. L’entreprise chargée des opérations n’a eu besoin que de trois journées pour mettre en place la base de la façade et le vitrage. La tour du tremplin a été rouverte février 2017. Depuis le sommet, les visiteurs et les sportifs peuvent maintenant profiter d’une vue époustouflante sur le lac de Freiberg et ses environs.

ill_buildings_construction_wg_rgb
Oberstdorf is one of the regions with the highest occurrence of precipitation in Germany, i.e. rain, snow, sleet, or hail that falls to or condenses on the ground.