contactusurl /de-de/seals/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg unterstützt Experten für Unterwasseranwendung bei der Markteinführung des bahnbrechenden Drehschiebers

Trelleborg unterstützt Experten für Unterwasseranwendung bei der Markteinführung des bahnbrechenden Drehschiebers

Trelleborg Sealing Solutions hat sich mit LB Bentley, einem Spezialisten für die Herstellung von Unterwasserventilen mit kleinem Durchmesser für Unterwasseranwendungen, zusammengeschlossen, um das Unternehmen bei der Entwicklung seines mittelschweren Drehschiebers zu unterstützen. Der neue Absperrschieber verfügt über eine kundenspezifische Dichtung mit bahnbrechender Spindeldichtungstechnologie, die das „Risiko von Verunreinigungen und Ausfällen“ reduziert. Die Dichtung wurde speziell für dieses kompakte und robuste Unterwasserventil entwickelt, das bereits praxiserprobte Erfolge erzielt hat.
Da die Öl- und Gasexploration unter Wasser immer anspruchsvoller wird, hat LB Bentley einen hochspezialisierten Absperrschieber entwickelt, der in breiten Spektrum an extremen Betriebsdrücken und Betriebstemperaturen eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck wurde der innovative mittelschwere Drehschieber mit einem Minimum an beweglichen Teilen und einem zeitsparenden Schwenkmechanismus entwickelt, der manuell oder hydraulisch betätigt werden kann. Auch bei Überdrehmoment werden die Innenteile des Ventils nicht beschädigt, sondern sie drehen sich weiter und funktionieren wie gewohnt.
Antoine Charrier, Key Account Manager bei Trelleborg Sealing Solutions, dazu: „Während des gesamten Prozesses mussten wir ständig über die Sicherheitsprobleme und Herausforderungen nachdenken, die bei der Arbeit mit lebenswichtiger Unterwasserausrüstung häufig auftreten. Wir sind stolz auf unsere Innovationskraft und haben die Chance genutzt, gemeinsam LB Bentley diese innovative Spindelabdichtungstechnologie zu entwickeln, die das Risiko von Verunreinigungen und Ausfällen reduziert.“
Für die Hauptfunktion der Spindelabdichtung entwickelte Trelleborg eine kundenspezifische Version seines Turcon® Variseal® MC mit Hochdruckextrusionsfestigkeit und Gegendruckschutz aus „NORSOK M-710“-konformen PTFE- und PEEK-Werkstoffen. Um den Einsatz unter Wasser zu ermöglichen, wurde Trelleborgs Turcon® Glyd Ring® T als Abdichtung gegen Verunreinigungen ausgewählt.
Der standardmäßige Unterwasser-Drehschieber wurde 1998 von LB Bentley in den Markt eingeführt. Seitdem hat sich das Produkt in der gesamten Branche durchgesetzt. Heute ist es weltweit das Produkt der Wahl, wobei viele Kunden dieses Design gegenüber herkömmlichen Nadel-, Kugel- und Plattenschiebern bevorzugen und darauf vertrauen.
Noelle Sears, R&D Design Engineer bei LB Bentley, dazu: „Wir arbeiten hart daran, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung und entwickeln den Qualifikationsstatus unserer Produkte ständig weiter. Dies ermöglicht es uns, ein expandierendes Sortiment an voll qualifizierten Produkten anzubieten, und wir sind sehr stolz auf den mittelgroßen Drehschieber, den wir gemeinsam mit Trelleborg entwickelt haben.“
Durch die beispiellose Erfahrung von LB Bentley in der Konstruktion und Herstellung des Drehschiebers und die Einfachheit seiner Bedienung, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb gewährleistet, konnten wir ein Produkt mit SIL 2-Einstufung und der größten Auswahl an Funktionen und Zubehör anbieten, die heute erhältlich ist.
Es ist eine breite Palette von Größen, Drücken, Materialien und Schnittstellen verfügbar: von 3/8″ bis 1″ Nennweite, mit bis zu 15.000 psi (1.034 bar) sowie mit FF- und HH-Blenden. Die Konstruktionen sind nach „API 6A 20th Edition“ und „API 17D 2nd Edition“ für den Temperaturbereich von -29 °C bis 150 °C und für eine Wassertiefe von bis zu 10,000 ft qualifiziert.

Die Einfachheit und Vielseitigkeit des Drehschiebers zeigt sich sofort, wenn man die Ausrichtungen und Variationen betrachtet. Nahezu jede Art und Kombination von Ein- und Auslaufanschlüssen ist möglich. Darüber hinaus wird eine umfangreiche Auswahl an bewährten manuellen Schnittstellen angeboten.

Trelleborg Sealing Solutions stellt sowohl den mittelschweren Drehschieber als auch weitere Dichtungsinnovationen in Halle 3, Stand B71, auf der Valve World 2018 vor, die vom 27. bis 29. November in Düsseldorf stattfindet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Press Service:

This press release is available for download in English. If you reproduce information from this release please give contact details as:
www.trelleborg.com
E-mail: news@trelleborg.com 

 

English [doc]

Click here to request high resolution images