contactusurl /de-DE/seals/Search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Stefa® HiSpin® EV40 - Trelleborg entwickelt Dichtung für hochdrehende Elektromotoren

HiSpin EV40
Der Dichtungsspezialist Trelleborg Sealing Solutions bringt mit Stefa® HiSpin® EV40 einen Elastomer-Radialwellendichtring auf den Markt, dessen innovative Phase-Shifted-Wave-(PSW)-Technologie die Anforderungen an moderne Elektromotoren wie effiziente Leistung und lange Haltbarkeit optimal erfüllt – selbst unter schwierigen Bedingungen.

Den Radialwellendichtring Stefa® HiSpin® EV40 hat Trelleborg Sealing Solutions eigens für Elektromotoren mit hohen Oberflächengeschwindigkeiten entwickelt. Ihn zeichnet nicht nur eine reibungsarme Abdichtung aus, sondern er bietet auch eine effiziente Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen für den elektrischen Antriebsstrang. In der sich rasant entwickelnden Automobillandschaft stoßen Elektrofahrzeuge oft an die Grenzen der Technik, wobei Motoren nicht selten Drehzahlen von bis zu 20.000 U/min erreichen. Da Hersteller bestrebt sind, Effizienz und Leistungsdichte zu optimieren, ist aktuell der Bedarf an zuverlässigen und effizienten Dichtungslösungen enorm. Diesen Herausforderungen stellt sich der Stefa® HiSpin® EV40 Radialwellendichtring mit modernster Technologie.

 

Durchbruch dank der PSW-Technologie von Trelleborg
Herzstück des Stefa® HiSpin® EV40 ist die patentierte Trelleborg PSW-Technologie. Durch aktives Zurückpumpen von Flüssigkeit zur Ölseite während der Wellendrehung erzielt der PSW-Ansatz eine optimale Dichtungsleistung – selbst unter schwierigen Bedingungen. Das Design sorgt nicht nur für eine gleichbleibende Dichtungseffizienz, sondern reduziert auch die Radialkraft, was die Reibung verringert und die Effizienz des Antriebsstrangs verbessert.

 

„Diese patentierte hydrodynamische Funktion besteht aus mehreren Rillen mit einseitiger Welligkeit, die durch statische Bänder getrennt sind“, erklärt Nino Dakov, Manager Technology Engineering bei Trelleborg Sealing Solutions. „Die verschobene Welligkeit zwischen benachbarten Rillen ermöglicht ein allmähliches Rückpumpen von der Luft- zur Ölseite. Dieses Design ist das Ergebnis einer Finite-Elemente-Analyse, bei der die Dichtungseinheit in verschiedenen Größen untersucht wurde.“

 

Das symmetrische Design der Dichtung vereinfacht die Kundenvalidierung und für die leistungsschwächere Richtung sind keine zusätzlichen Tests erforderlich. Im Hinblick auf das Teilemanagement arbeitet die Dichtung in beiden Richtungen gleich effektiv und kann daher problemlos in mehreren Anwendungen für den elektrischen Antriebsstrang eingesetzt werden.

 

Stefa® HiSpin® EV40 hält Dauertests exzellent stand
Die Stefa® HiSpin® EV40 wurde strengen Tests unterzogen, um ihre effiziente Leistung und Haltbarkeit zu bestätigen. In einem Hochgeschwindigkeits-Dauertest arbeitet die Dichtung bei Geschwindigkeiten von mehr als 20.000 U/min über einen Zeitraum von 240 Stunden einwandfrei – ohne Anzeichen von Leckage oder Verschleiß. Ein zusätzlicher 1.000-stündiger Dauertest bewies die Widerstandsfähigkeit der Dichtung unter anspruchsvollen Bedingungen und bestätigt, dass sie extremen Geschwindigkeiten und Temperaturen standhält, ohne an Performance zu verlieren. Das symmetrische Design vereinfacht die Kundenvalidierung und das Teilemanagement und minimiert gleichzeitig das Reibungsmoment und die Wärmeentwicklung.

 

Der speziell formulierte FKM-Werkstoff (Fluorkautschuk) der Dichtung stellte sich ebenso unter Beweis: Er ist mit verschiedenen Flüssigkeiten für elektrische Achsen kompatibel, während sich die Dichtung aufgrund ihres Designs gut für die Großserienproduktion eignet. Stefa® HiSpin® EV40 ist so konstruiert, dass sich der Radialwellendichtring dem Wellenschlag anpasst und eine hervorragende Dichtungseffizienz unter verschiedenen Schmierbedingungen gewährleistet, was zu einer zuverlässigen, langanhaltenden und damit nachhaltigeren Leistung führt.

 

Elektromobilität erfordert komplettes Umdenken
Der Übergang der Automobilindustrie von herkömmlichen Verbrennungsmotoren zur Elektromobilität stellt die Hersteller vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Bisher war die Automobilentwicklung ein evolutionärer Prozess basieren auf schrittweisen Verbesserungen. Der Übergang zur Elektromobilität erfordert jedoch ein komplettes Umdenken bei Komponenten und Leistungskennzahlen. Mit seinem neuen Produktunterstreicht Trelleborg, wie wichtig es ist, Lösungen von Grund auf zu entwickeln, anstatt sich auf konventionelle Ansätze zu verlassen.

 

„Wir haben eingehende Untersuchungen durchgeführt, um die Marktbedürfnisse zu analysieren und den Entwicklungsbereich von Antriebsmotor-Radialwellendichtringen für Elektrofahrzeuge zu definieren. Dieser Prozess beinhaltete das Herausfiltern von Nischenanforderungen, die ansonsten zu einem unnötigen Over-Engineering führen könnten und bereits in unserem Produktportfolio abgedeckt werden“, sagt Guillaume Carron, Business Development Engineer bei Trelleborg Sealing Solutions.

 

Trelleborg ist führend in der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für Elektrofahrzeuge. Durch die Nutzung jahrzehntelanger Erfahrung und die Fokussierung auf die spezifischen Herausforderungen von Anwendungen für den elektrischen Antriebsstrang zeigt Trelleborg sein Engagement für die Förderung von Mobilität und Nachhaltigkeit.

 

„Der Stefa® HiSpin® EV40 ist ein Beispiel für unsere Strategie, von Grund auf zu entwickeln, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig die Komplexität und Kosten zu minimieren. Durch einen ganzheitlichen Ansatz bei der Produktentwicklung stellen wir sicher, dass unsere Lösungen sowohl praktisch als auch innovativ sind“, sagt Guillaume Carron abschließend.

 

Erfahren Sie mehr unter: Stefa® HiSpin® EV40

 

Download

Icon_PR

Pressemitteilung (Deutsch)

Icon_PR

Press Release (English)

HiSpin_EV40_Seal

Pressebild 1

eAxle

Pressebild 2

HiSpin EV40

Pressebild 3