contactusurl /de-de/anti-vibration-solutions/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Vereinfachter Kabelanschluss

Vereinfachter Kabelanschluss mit Trelleborg Verschraubungsplatten.
Since the early 1970's, the cable leadthroughs have looked more or less the same. They were made of aluminium alloy and had certain treads to which a conventional metal grommet was mounted. The assemby was time consuming and expensive, especially considering it taking place in mass production for the cabinet manufacturing industry,

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden begannen die Diskussionen darüber, wie dies verbessert werden könnte. Die Kunden wünschten sich eine Stopfbuchse, die keine Profile oder speziellen Tüllen benötigt und idealerweise nur aus einem Teil besteht - natürlich mit der gleichen hohen Qualität. Die Konstrukteure stellten ihr handwerkliches Geschick und ihre Materialkenntnisse auf die Probe, und die Trelleborg Multigate Produktlinie war geboren. Die positiven Rückmeldungen der Kunden ließen nicht auf sich warten, wobei die Einsparungen bei den Montagekosten als größter Vorteil genannt wurden, gefolgt von den feuerhemmenden Modellen, die kurz darauf eingeführt wurden.

Heute ist Trelleborg Multigate zu einem Industriestandard geworden und die Vielfalt des Standardangebots ist groß und umfassend. Viele Weltklasse-Hersteller aus verschiedenen Industriezweigen haben auch kundenspezifische Multigate-Konstruktionen angefordert, um ihre eigene Montageeffizienz zu verbessern, Einsparungen zu erzielen und die Qualität des von ihnen hergestellten Produkts zu verbessern.

Von Telekommunikations-Basisstationen bis hin zu Zapfsäulen und Solarpanels oder von Windturbinen bis hin zu Frequenzumrichtern und Erntemaschinen - Trelleborg Multigate ist eine Komponente, auf die sich die Branchenführer weltweit verlassen.

Die ersten Modelle, die auf den Markt kamen, waren MC25, MC35 und MC3. Es handelte sich dabei um EPDM-Multigates, die für die industrielle Standard-C-Öffnung konzipiert waren. Die Zahl bezieht sich auf die maximale Anzahl von Kabeln.

Im Laufe der Jahre wurden neue Materialien und Designs eingeführt, und heute erfüllt unser Multigate-Sortiment an Kabelverschraubungsplatten Anforderungen bis zur Schutzart IP67; EMV- und flammhemmende Optionen sind ebenfalls erhältlich.


Schnelle Fakten

Montage von Multigates

Einsparungen bei den Montagekosten wurden als größter Vorteil genannt