contactusurl /de-DE/anti-vibration-solutions/Search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Energie-Exzellenz setzt sich bei Trelleborg AVS Leicester fort

Transformer-Banner
Energie-Exzellenz setzt sich bei Trelleborg AVS Leicester fort

Einsatz von intelligenten SO-LO-Transformatoren zur Verringerung der Energieverluste

Bei Trelleborg Antivibration Solutions in Leicester dachten wir, wir hätten die meisten energiesparenden Technologien installiert, von neuen energieeffizienten Motoren bis hin zu Gebäudemanagementsystemen mit LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude und einem SCADA-System, das alle wichtigen Geräte in der Werkshalle steuert, so dass nur das eingeschaltet wird, was wir brauchen. In Verbindung mit unserer Energieüberwachungsfunktion dachten wir, dass wir gut dastehen.


Die Herausforderung

Da wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unseren Energieverbrauch oder unsere Energiekosten zu senken, haben wir Technologien wie eine Batterie zur Energieeinsparung in Spitzenzeiten, Gaserzeugung für unseren eigenen Strom und Solaranlagen untersucht.

Als wir die Batterieoption untersuchten, wurden wir auf die neuesten amorphen Kerntransformatoren mit sehr geringen Verlusten von Powerstar aufmerksam gemacht. Wir sahen immer einen Unterschied zwischen unserer Stromrechnung (unserem Input) und den Messwerten unserer internen Überwachung, aber wir schrieben das vielleicht der Genauigkeit unserer Überwachung und/oder den Zeitunterschieden zu. Es stellte sich heraus, dass der größte Teil des Verlustes durch den Transformator verursacht wurde.

Vom Alter des Transformators hängt in der Regel ab, wie hoch die Verluste in der Hochspannungsinfrastruktur sind, was zu Stromverschwendung und höheren Stromkosten als nötig führt. Unser vorhandener Transformator war etwa 18 Jahre alt, was für einen Transformator noch nicht sehr alt ist, aber selbst dann hatte er im Vergleich zur heutigen Technologie genug Verluste, um einen Austausch lohnenswert zu machen. Auf diese Weise konnten wir unsere nachhaltige Ausrichtung fortsetzen, weitere Energieeinsparungen erzielen und unseren Stromverbrauch senken.

Die Lösung
Im Anschluss an die Analyse stellte Powerstar fest, dass der vorhandene Transformator hohe Verluste aufwies und durch einen besonders verlustarmen Transformator mit amorphem Kern, den Powerstar SO-LO, ersetzt werden sollte.

Der amorphe Kern ermöglicht eine viel schnellere Magnetisierung und Entmagnetisierung als bei herkömmlichen kaltgewalzten, kornorientierten (CRGO) Siliziumstahltransformatoren, wodurch höhere Wirkungsgrade als bei alternden, herkömmlichen Transformatoren erzielt werden können.

Darüber hinaus verfügt der neue SO-LO-Transformator über integrierte Online-Fernüberwachungsfunktionen, die es uns ermöglichen, die wichtigsten Leistungsmerkmale des Transformators jederzeit und von jedem Ort mit einer sicheren Internetverbindung aus fernzuüberwachen.

Einsparungen & Vorteile

Durch den Austausch des vorhandenen Transformators vor Ort können wir ca. 2 % des jährlichen kWh-Verbrauchs einsparen, was zu einer Amortisation von weniger als 3 Jahren führt!

Die Analyse nach der Außerbetriebnahme ergab, dass durch die Umrüstung auf den Powerstar SO-LO-Verteilungstransformator die Verluste am Transformator des Standorts Leicester um 44 % gesenkt werden konnten, was einer Einsparung von rund 135 000 kWh pro Jahr entspricht. Dies entsprach in etwa dem, was wir im Vorfeld berechnet hatten, und wir sind sehr zufrieden.

Paul Race, BU Digital Transformation Manager, sagte: “Es ist erstaunlich, wie viele Einsparungen diese Verbesserung mit sich bringt, denn alle, auch wir, sind stärker intern ausgerichtet. Allein durch die Erweiterung unseres Horizonts auf die Transformatoreninfrastruktur konnten wir in einem Projekt eine Einsparung von 2 % für den gesamten Standort erzielen. Wir verbrauchen ziemlich viel Strom, so dass bei der Betrachtung für andere Standorte die Menge des verbrauchten Stroms und die Kosten pro Einheit eine Rolle bei der Amortisation spielen, aber auch das Alter des Transformators, und unser vorheriger war relativ jung !”

Schlüsselzahlen

  • Rückzahlung: 2 Jahre 10 Monate
  • kWh-Einsparung pro Jahr: 135,097
  • Verringerung der Transformatorverluste (W): 44%