contactusurl /de-de/anti-vibration-solutions/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Die Sicherheit auf dem Laufenden halten

rail-safety-banner
Die Sicherheit auf dem Laufenden halten

Wenn Sie darüber nachdenken, was eine gute Zugreise ausmacht, fallen Ihnen wahrscheinlich sofort drei Dinge ein: Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit. Da diese Anforderungen bei den Fahrgästen so hoch im Kurs stehen, suchen Bahnbetreiber ständig nach Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge zum Nutzen ihrer Kunden zu verbessern. Hier erfahren Sie, wie Zugbauer und Erstausrüster Lösungen entwickeln können, die diesen Faktoren Rechnung tragen – für Betreiber, Fahrgäste und sogar für Güterzüge.

Um den Fahrgästen ein Höchstmaß an Komfort zu bieten und sie sicher und zuverlässig an ihr Ziel zu bringen, spielen schwingungsdämpfende Komponenten eine wesentliche Rolle, denn sie tragen zu einem reibungsloseren, leiseren und sichereren Betrieb der Züge bei. Für die Kunden bedeutet dies eine angenehmere Reise, während wichtige Komponenten vor den Auswirkungen von Vibrationen geschützt werden. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, müssen diese schwingungsdämpfenden Lagerungen und Aufhängungslösungen für die jeweiligen Anwendungen korrekt spezifiziert werden, damit die Zugbauer sie in die Struktur der Schienenfahrzeuge einbauen können.

Optimierung der Fahrzeugleistung

Die Betriebsumgebung von Zügen bedeutet, dass sie immer Vibrationen ausgesetzt sind. Wenn dann noch Faktoren wie Unebenheiten im Gleis, Defekte oder der Verschleiß von Rädern hinzukommen, werden Antivibrationslösungen zu einem wichtigen Faktor für die Optimierung der Leistung auf der Strecke. Schwingungsdämpfende Lagerungen sind in der Lage, Betriebsschwingungen zu dämpfen und so einen reibungsloseren Betrieb zu ermöglichen, der für alle an Bord spürbar ist.

Natürlich bedeutet die Reduzierung von Vibrationen nicht, dass die Bewegung eingeschränkt wird. Einige Komponenten – wie Motoren und Kühlsysteme – können sich während des Betriebs natürlich bewegen oder vibrieren. Unter diesen Umständen können schwingungsdämpfende Lagerungen andere interne Komponenten vor den Auswirkungen von Vibrationen schützen, so dass das Gerät wie vorgesehen funktionieren kann. Dies wiederum verbessert die Leistung, da die einzelnen Komponenten unter optimalen Bedingungen arbeiten können, die Schwingungen isoliert werden und ihre Übertragung auf andere Geräte verhindert wird. Maximierung Zuverlässigkeit.

Verringerung des Lärms

Es gibt viele Variablen, wenn es um den Komfort der Passagiere geht. Von der Temperatur und dem Sitzdesign bis hin zu Platz und Luftfeuchtigkeit gibt es viele Aspekte, die sich auf die Reise der Passagiere auswirken können. Lärm ist ein weiterer kritischer Faktor, der berücksichtigt werden muss. Das ständige Rumpeln ist ein typisches Merkmal der Eisenbahn, aber es kann den Komfort der Fahrgäste stark beeinträchtigen, insbesondere bei langen Fahrten. Bei Güterzügen kann das gleiche Problem oft noch verstärkt werden, was für den Lokführer unangenehm ist.

Durch den Einbau von Antivibrationslösungen bereits in der frühesten Entwurfsphase können die Zugbauer minimieren. die Auswirkungen von Lärm. Für die Passagierzüge bedeutet dies leisere und komfortablere Fahrten für die Kunden, während die Arbeiter auf den Güterwagen sicherere Arbeitsbedingungen vorfinden werden.

Entdecken Sie hier mehr Eisenbahn und Massentransit