contactusurl /de-DE/anti-vibration-solutions/Search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Leistung, wenn es heiß hergeht

tram_banner
Leistung, wenn es heiß hergeht

Wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie Sie auf Ihre unmittelbare Umgebung reagieren, wird Ihnen schnell klar, wie anpassungsfähig Sie sein müssen, um sich in alltäglichen Situationen zurechtzufinden. Anpassungsfähigkeit ist für den Menschen ebenso wichtig wie für die Dinge um uns herum, denn sie sorgt dafür, dass alles in der Umgebung effektiv funktioniert.

Züge sind ein fantastisches Beispiel dafür. Um eine optimale Leistung auf der Schiene zu erzielen, spielen die Umweltbedingungen eine wesentliche Rolle. Die Temperatur beispielsweise wirkt sich direkt auf die Funktionsweise einiger Komponenten aus, und angesichts der zunehmend unvorhersehbaren Wettermuster in den Ländern der Welt muss die Bahnindustrie immer anpassungsfähiger werden, um die Auswirkungen der Veränderungen auf die Kunden zu verringern.

Spezifizieren für den Wandel

Betrachten wir einmal die Eisenbahnschienen. Bei jedem Anstieg um 1 Grad Celsius über 27 Grad Celsius dehnen sich die Gleise um etwa einen Zoll pro Kilometer aus. Auf der gesamten Bahnstrecke kann sich diese Ausdehnung erheblich auf den Zugverkehr auswirken, wobei selbst kleinste Veränderungen enorme Auswirkungen auf Betrieb, Fahrverhalten und Verschleiß haben können. Ebenso wie die Gleise werden auch die Gummikomponenten, die in der Bahnindustrie eine entscheidende Rolle spielen, von Temperaturschwankungen beeinflusst.

Als unglaublich widerstandsfähiges Material spielt Gummi eine unersetzliche Rolle bei den Eisenbahnen – insbesondere bei Komponenten wie Anti-Vibrations-Lösungen die zur Verbesserung von Leistung, Sicherheit und Fahrgastkomfort eingesetzt werden. Ganz gleich, ob es sich um die extreme Hitze im Untergrund von Dubai oder die Minustemperaturen in Sibirien handelt, es ist entscheidend, dass diejenigen, die Komponenten spezifizieren und herstellen, die Betriebsumgebung berücksichtigen, damit die Teile entsprechend angepasst werden können und weiterhin die erforderliche Leistung erbringen.

Kleine Änderungen, große Auswirkungen

Die einzigartigen Eigenschaften von Kautschuk machen ihn zu einem unschätzbaren Material in der Eisenbahnindustrie, aber genau diese Eigenschaften sind es auch, die ihn Temperaturschwankungen aussetzen. Selbst kleinste Temperaturschwankungen können sich erheblich auf die Kerneigenschaften von Gummi auswirken. Eine Änderung der Betriebstemperatur um nur 10 °C kann beispielsweise die Steifigkeit von Gummikomponenten um bis zu 1 % verändern, was sich wiederum auf die Leistung auswirkt.

Bei Gummiteilen in Schienenfahrzeugen sind die genauen Abmessungen und Mischungen entscheidend für ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit. Mit einer höheren Durchbiegungsrate als bei Stahl kann sich Gummi wesentlich stärker dehnen, bevor es sich verformt, so dass es größeren Belastungen standhalten kann und länger im Einsatz bleibt. Dank seiner hohen Tragfähigkeit und seiner Fähigkeit, chemisch manipuliert zu werden, um eine breite Palette von Eigenschaften zu erhalten, ist er auch für die rauen Bedingungen im Schienenverkehr geeignet und kann für eine ganze Reihe von Anwendungen maßgeschneidert werden.

Entwickelt für die Leistung

Um sicherzustellen, dass diese Vorteile durchgängig zum Tragen kommen, muss man die Betriebsumgebung kennen, damit eine geeignete Gummirezeptur entwickelt werden kann, die auf die Herausforderungen einer bestimmten Anwendung zugeschnitten ist. Da selbst geringfügige Temperaturschwankungen die Toleranz des Gummis und seine Fähigkeit, die geforderte Leistung zu erbringen, beeinträchtigen, sind Tests ein wichtiger Bestandteil des Entwicklungsprozesses.

Sobald eine bestimmte Charge Gummi hergestellt ist, stellen unsere Ermüdungstests sicher, dass das Produkt den verschiedensten Veränderungen standhält, einschließlich der Temperatur, selbst bei extremen Temperaturen. Selbst wenn es heiß hergeht, erfüllen die Gummilager die geforderten Leistungen und tragen dazu bei, dass Schienenfahrzeuge auch in den rauesten Umgebungen funktionieren.

Erfahren Sie hier mehr über unsere Lösungen für einige der größten Herausforderungen im Schienenverkehr: https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/your--industry/rail--and--mass--transit