Trelleborg CTIS+ Inside | Trelleborg Wheels

Trelleborg CTIS+. Doğru basınç, doğru zamanda ve doğru yerde.

New Trelleborg CTIS+ Inside, Dana Incorporated ile ortaklaşa geliştirilen OE entegre basınç kontrol sistemidir. Sistem, bir düğmeye basarak doğrudan traktörün kabinindeki lastik basıncını arttırmayı veya azaltmayı sağlar.

Trelleborg CTIS+. İçerideki inovasyon


CTIS+, piyasadaki mevcut CTIS sisteminin geleneksel işlevlerini üst seviyeye yükseltir. Trelleborg'un sistemi, mevcut çözümlerden farklı olarak hem arka hem de ön aks için dış kısımdan veya tekerlekten dışarı taşan boruların olmadığı, tamamen entegre bir sistemdir. Şişirme işlemi sırasında TLC algoritması, her bir tekerlek için hava basıncının dağılımını bağımsız olarak kontrol eden MCU (Dana tarafından tasarlanan Mekatronik Kontrol Birimi)'ya her iç janta monte edilen Trelleborg manifoldları üzerinden talimat verir. Trelleborg manifoldu, içerisindeki Trelleborg'u içeren gelişmiş tasarımı sayesinde statör ve döner elemanlar arasında hava sızıntısını önler.

Trelleborg döner sızdırmazlığı geliştirdi. Son olarak hava, Dana tarafından geliştirilen gelişmiş tekerlek valfi vasıtasıyla lastik haznesine ulaşır ve bu da işlemler sırasında lastik sızıntısı riskini önler. Havanın boşaltılması sırasında TLC yazılımı ve MCU, önerilen değerlere göre lastik valfine lastik basıncını boşaltma talimatı verir.

Parmaklarınızın ucunda optimum basınç


CTIS+ akıllı ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Makine, TLC+ Yazılımı kullanılarak yapılandırıldıktan sonra seçilen işleme bağlı olarak kabin monitöründen mevcut ve önerilen lastik basıncını görebilirsiniz.
Sisteme basıncı öneriye göre uyarlamasını söylemek için “Basıncı Ayarla” fonksiyonuna tıklamanız yeterli.

Trelleborg CTIS+ ile tarım işlerinizde sağlayacağınız faydalar

Doğru basınç, maliyetlerinizi %20 oranında veya daha fazla azaltır


Yanlış lastik basıncının traktör verimliliği üzerinde olduğu kadar toprak verimliliği üzerinde de önemli bir olumsuz etkisi vardır.

Makine yapılandırması ve uygulamasına göre doğru basınç, lastiklerinizin artan çekiş performansını yükseltir, kayma ve yuvarlanma direncini azaltır ve hem sahada hem de yolda günlük operasyonlarda daha yüksek verimlilik sağlar.

Broşürü şimdi indirin!

Trelleborg CTIS+ Inside

Parmaklarınızın ucunda optimum basınç.
İndir

Düşük toprak sıkışması, ürünlerinizden yüksek verim


Toprak sıkışması, çiftlik verimliliğinin en büyük düşmanlardan biridir.
Sıkıştırılmış bir toprak, köklerin büyümesini sınırlandırır, yoğunluğu arttırır ve toprak gözenekliliğini azaltır.

Toprağınız, sağlıklı ve verimli mahsuller yetiştirirken en önemli kaynağınızdır. Bu yüzden lastiklerinizin şişirme basıncı önemli bir fark yaratabilir.
Trelleborg'un ana hedefi, toprak sıkışmasını azaltmanıza yardımcı olmak, lastik basıncını izlemek ve gerektiği yerde ve zamanda doğru aracı sağlamaktır.

Basın Bültenlerimiz

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside

Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.


Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Trelleborg Wheel Systems is proud to unveil the New Trelleborg CTIS+ Inside at Agritechnica 2019, jointly developed with Dana Incorporated. The New CTIS+ Inside is a full OEM integrated central pressure control system. This allows the tractor driver to inflate or deflate the tire pressure directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.

Trelleborg CTIS+ Inside Videosunu izleyin

Bize Ulaşın

Trelleborg CTIS+ Inside hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz?? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.

*
*
*
*
*
*
*