Nya Trelleborg CTIS + Inside är ett OE-integrerat tryckkontrollsystem som utvecklats tillsammans med Dana Incorporated. Systemet gör det möjligt att blåsa upp eller tömma däcktrycket direkt från traktorns hytt med en knapptryckning.
Trelleborgsgrenröret förhindrar luftläckage mellan statorn och de roterande elementen tack vare sin avancerade design som inkluderar Trelleborg internt utvecklad roterande tätning. Slutligen når luften däckkammaren genom den avancerade hjulventil utvecklad av Dana, vilket undviker risken för däckläckage under drift. Under tömningen instruerar TLC-programvaran och MCU hjulventilen att släppa däcktrycket enligt de rekommenderade värdena.
Rätt tryck, enligt maskinkonfiguration och applikation, ökar prestandan för dina däcks ökande dragkraft, minskar glidning och rullmotstånd, vilket leder till högre produktivitet under daglig drift, både i fältet och på vägen.
Din jord är den viktigaste resursen när du odlar en sund och lönsam gröda. Det är anledningen varför däckens inflationstryck kan göra skillnaden. Trelleborgs huvudmål är att hjälpa dig att minska jordkompakteringen, tillhandahålla rätt verktyg för att övervaka däcktrycket och justera det var och när det behövs.
Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside
Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.
Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.
Vill du få mer information om Trelleborg CTIS+ Inside? Skriv en rad till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.