Новая Trelleborg CTIS + Inside – оригинальная интегрированная система контроля давления, разработанная совместно с компанией Dana Incorporated. Данная система позволяет накачивать или сдувать давление в шинах прямо из кабины трактора, одним нажатием кнопки.
CTIS+ модернизирует традиционные функциональные возможности системы CTIS доступные на рынке. В отличие от существующих решений, Trelleborg представляет собой полностью интегрированную систему без внешней части или труб, торчащих из колеса, как для задней, так и для передней оси. Во время операции накачивания алгоритм TLC инструктирует БУМ (Блок Управления «Мехатроник», от Dana), который независимо управляет распределением давления воздуха для каждого колеса через коллектор Trelleborg, установленные на каждом внутреннем колёсном диске.
Коллектор Trelleborg предотвращает утечку воздуха между статором и роторными элементами, благодаря своей усовершенствованной конструкцией, которая включает развитое внутреннее роторное уплотнение Trelleborg. Окончательно воздух вникает в камеру шины через предварительный клапан колес разработанный Dana, который избегает риск утечек во время деятельности. Во время дефляции программное обеспечение TLC и БУМ указывают клапан колеса выпустить давление шины, в соответствии с рекомендуемыми значениями.
Правильное давление, в зависимости от конфигурации и применения машины, повышает производительность растущей тяги Ваших шин, уменьшая проскальзывание и сопротивление качению, с последующим повышением производительности во время ежедневной работы, как в полевых условиях, так и на дороге.
Главная цель Trelleborg – помочь Вам уменьшить уплотнение почвы, предоставляя правильный инструмент для контроля давления в шинах и регулировки, где и когда это необходимо.
Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside
Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.
Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.
Хотите узнать подробнее о приложении Trelleborg CTIS+ Inside? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.