Герои - Trelleborg Wheels RU

Смотрите наши видео о героях Trelleborg

Профессиональные фермеры делятся некоторыми интересными историями о решениях Trelleborg из своей практики

Trelleborg PneuTrac. Наши герои

Trelleborg PneuTrac — это решение, сочетающее в себе преимущества радиальных шин для сельскохозяйственной техники и гусениц.

Trelleborg VIP

«…Благодаря VIP мы добились низкого уплотнения почвы, что способствует отводу воды».

Trelleborg TM3000

«… У нас очень хороший опыт работы с Trelleborg TM3000».

Trelleborg TM900 High Power

«…Основные преимущества TM900 High Power — это хорошее сцепление с грунтом, обеспечиваемое рисунком протектора, и самоочищение благодаря специальной форме промежутков между грунтозацепами».

Trelleborg TH400

«Для нас самое важное преимущество TH400 — это высокая устойчивость, обеспечиваемая шиной…»     

Trelleborg TM1060

«Поэтому мы легко заметили, что TM1060 очень хорошо показывает себя в тяжелых условиях эксплуатации».

Trelleborg TM700 ProgressiveTraction

«Мы выбрали TM700 ProgressiveTraction из-за превосходной способности этой шины к самоочищению и повышенного сцепления с грунтом…»

Trelleborg TM1000 High Power

«…И тогда мы выбрали TM1000 High Power для 1050, потому что это отличная шина…»

Прочтите, что о нас говорят наши герои

7Герои
Eduard Viñolas Spain
Eduard was contacted and hired directly from FC Barcelona for his professionalism and work speed. The club needed to change the grass of the main football field in record time of just one day! For...
Дополнительная информация

Eucatex Brazil
“Eucatex is one of Brazil’s largest manufacturers of products for the construction and furniture industries, such as laminated flooring and MDF panels. Each year, the company produces some 1.5 mil...
Дополнительная информация

Twin-Forestry-T440-Eurl-Bédère-France
“Since the start in 1998, my company Eurl Bédère has been focused on logging in south-west France. We’re located in the small municipality of Orx, at the heart of France’s largest forestland. Two ...
Дополнительная информация

L-G HULTSJÖS Skogsmaskiner AB Sweden
“L-G Hultsjös Skogsmaskiner AB has been logging the forests of Småland for more than 25 years. With eight employees and a fleet comprised of three harvesters and one forwarder, all Komatsu machine...
Дополнительная информация

Kurt Robson USA
Kurt Robson runs a farming operation in Cisco, IL and is a third generation farmer specializing in corn and soybeans. Spanning five counties, he prefers to run Trelleborg tires for his work. Since...
Дополнительная информация

Jerry Scotchman
Suspension systems and faster top travel speeds mean modern tractors are capable of far higher outputs in the field and on the road than just a few years ago. The right tire equipment, though, is ...
Дополнительная информация

James-Sapsed-professional-farmer
Swapping from a crawler to a tired tractor helped a Herts farm get drilled up in good time last autumn, but advice on pressures and weights was crucial to getting the performance required from its...
Дополнительная информация

Просто свяжитесь с нами с помощью формы ниже

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*