Шланг с уникальными свойствами

Абразивные среды и материалы - тяжёлое испытание для промышленных шлангов. Разработанный Trelleborg инновационная серия продукции под маркой Performer Ceramic представляет собой настоящий прорыв по целому ряду направлений: по сравнению с любыми другими эти шланги обладают большей лёгкостью, гибкостью и долговечностью.
Цементные или сталелитейные заводы, предприятия горнодобывающей промышленности, где шланги используются для транспортировки материалов, нередко сталкиваются с тем, что они слишком дорогостоящие, громоздкие и недолговечные. Однако благодаря разработке компанией Trelleborg новой серии Performer Ceramic удалось создать изделия, срок службы которых в десять раз больше других промышленных резиновых шлангов для применения в абразивных средах. Кроме того, они на 60 процентов легче и в пять раз гибче, чем другие керамические шланги, представленные на рынке.
«Всё дело в его новаторской конструкции, на разработку которой у нас ушло около четырех лет, в течение которых мы совершенствовали её характеристики и проверяли её в полевых условиях, - прежде чем убедились, что это действительно то, к что нам нужно», - говорит Людовик Дюмолан, менеджер сегмента промышленных шлангов подразделения Trelleborg Industrial Solutions, располагающегося в Клермон-Ферран, Франция. «Резиновые шланги с керамической оболочкой не новы - они существуют уже давно - но то, что делает нашу серию Performer Ceramic действительно уникальной, - это форма и состав керамических элементов, которыми облицован шланг. Ничего подобного на рынке сегодня нет».
Запатентованная конструкция шлангов серии Performance Ceramic включает в себя керамические элементы в форме ромба, придающие шлангу более высокую гибкость. «Эта структура не только делает шланги более гибкими, но и более маневренными и простыми в обращении, их можно разрезать простым ножом, тогда как другие керамические шланги требуют режущего инструмента с алмазным диском», - объясняет Дюмолан.
Серия Performer Ceramic специально предназначена для высоко абразивных сфер применения, например, для транспортировки твёрдого восстановленного топлива (механически фрагментированных неопасных отходов, которые не подлежат переработке) в печь для производства цемента. Учитывая абразивный характер транспортируемого материала, как правило, срок службы резинового шланга в таких сферах применения может составлять всего три-шесть недель. Напротив, шланги Performer Ceramic показали более высокую долговечность, прослужив в сопоставимых условиях более года, обеспечивая значительную экономию.
«Кроме того, когда Performer Ceramic со временем изнашивается, благодаря его уникальной конструкции его можно заменить гораздо быстрее, чем обычный шланг», - говорит Дюмолан. «Несмотря на то, что он на 92% состоит из керамики и имеет встроенную стальную спираль, его легко разрезать. А использование в нём соединения Trelleborg Bloc-End делает его крепление быстрым».
Дюмолан говорит, что один французский производитель цемента ранее использовал резиновые шланги Trelleborg, срок службы которых составлял от трёх до шести недель. «Они попробовали керамические шланги производства одного из наших конкурентов, но посчитали их слишком жёсткими и поэтому тяжёлыми в использовании», - говорит он. «Вместо них они установили керамический шланг Performer Ceramic, который и через 61 неделю работы не показал значительного износа, поэтому они в полном восторге».
На сегодняшний день шланги Performer Ceramic компании Trelleborg поставлены и установлены главным образом на предприятиях Франции, Швеции, Норвегии, Германии и Польши. «В этом проекте участвовало очень много команд, от разработчиков и технических специалистов до отделов производства, закупок и продаж», - говорит Дюмолан. «Здесь мы видим отличный результат нашей совместной работы по созданию инновационного изделия, отвечающего повседневным потребностям наших заказчиков. Идеальный пример успешной реализации нашей миссии - служить во благо наших клиентов».
Дополнительная информация на сайте:
www.trelleborg.com/fluidhandling
Эта статья перепечатана из журнала T-Time, выпускаемого Trelleborg. Чтобы скачать последний номер, перейдите по ссылке: www.trelleborg.com/t-time
Пресс-сервис: Эта статья доступна на восьми языках. СМИ могут использовать эту статью в своих публикациях. Чтобы скачать статью и иллюстрации на различных языках, перейдите по ссылке: https://bamboo-contentpartner.com/ При воспроизведении информацию из этого выпуска, пожалуйста, указывайте наши контактные данные как: www.trelleborg.com.