Trelleborg CTIS+ Inside | Trelleborg Wheels

Trelleborg CTIS+. A pressão indicada, na altura certa no lugar certo.

O novo Trelleborg CTIS+ Inside é um sistema de controlo da pressão integrado OE desenvolvido em parceria com a Dana Incorporated. O sistema permite encher ou esvaziar a pressão dos penus diretamente a partir da cabine do trator, bastando tocar num botão.

Trelleborg CTIS+. Inovação a partir de dentro


O CTIS+ atualiza as funcionalidades tradicionais disponibilizadas no sistema CTIS atualmente no mercado. Ao contrário das soluções existentes, a da Trelleborg é um sistema totalmente integrado sem qualquer componente ou tubos externos colocados nas rodas, tanto no eixo posterior como no dianteiro. Durante a operação de enchimento o algoritmo TLC instrui o  MCU (Unidade de Controlo Mecânico, da Dana), o qual controla independentemente a distribuição da pressão de ar em cada roda, recorrendo aos tubos de distribuição da Trelleborg que são instalados em cada uma das jantes.

O tubo de distribuição da Trelleborg impede a fuga de ar entre o os elementos estacionários e rotativos graças ao seu design avançado, o qual inclui o selo rotativo desenvolvido pela Trelleborg. Finalmente, o ar alcança a câmara do pneu através da válvula avançada da roda desenvolvida pela Dana, a qual evita o risco de fugas no pneu durante as operações. Durante o esvaziamento, o software TLC e o MCU instruem a válvula da roda a libertar a pressão do pneu, segundo os valores recomendados.

Pressão ideal @ na ponta dos seus dedos


O CTIS+ foi projetado para ser intelingente e fácil de utilizar. Após configurar a máquina para utilizar o Software TLC+, dependendo da opção selecionada, pode ver a pressão do pneu atual e a recomendada a partir do monitor na cabine.
Ao clicar simplesmente na função "Ajustar Pressão", pode instruir o sistema a adaptar a pressão segundo as recomendações.

Os benefícios para as suas atividades agrícolas com o CTIS+ da Trelleborg

A pressão correta reduz os seus encargos em mais de 20%


A pressão incorreta do pneu tem um impacto negativo significativo na fertilidade do solo bem como na eficiência do trator.

A pressão correta, segundo a configuração e aplicação da máquinam, melhora o desempenho dos seus pneus, aumentando a tração, reduzindo a derrapagem e resistência ao rolamento, apresentando uma produtividade consquentemente maior durante a operação diária, tanto no campo como na estrada.

Baixe o folheto agora!

Trelleborg CTIS+ Inside

Pressão ideal na ponta dos seus dedos.
Transferir

Compactação reduzida do solo, rendimento elevado nas suas colheitas


A compactação do solo é um dos maiores inimigos para a produtividade da sua quinta.
Um solo compactado restringe o crescimento das raízes, aumenta a densidade e reduz a porosidade do solo.

O seu solo é o recurso mais importante quando cultiva uma colheita saudável e rentável. É por isso que a pressão de enchimento dos pneus pode fazer uma grande diferença.

Comunicado de imprensa

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside

Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.


Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Trelleborg Wheel Systems is proud to unveil the New Trelleborg CTIS+ Inside at Agritechnica 2019, jointly developed with Dana Incorporated. The New CTIS+ Inside is a full OEM integrated central pressure control system. This allows the tractor driver to inflate or deflate the tire pressure directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.

Video Trelleborg CTIS+ Inside

Contacte-nos

Gostaria de receber mais informação sobre a aplicação Trelleborg CTIS+ Inside? Escreva-nos e contactá-lo-emos o mais rapidamente possível.

*
*
*
*
*
*
*