TLC Plus | Trelleborg Wheels PT

Calculador de Carga Plus. Mestre da produtividade agrícola.

Nova Aplicação Trelleborg TLC Plus.
A adoção da pressão certa pode reduzir os custos agrícolas variáveis em mais de 20%. A Aplicação TLC Plus é um avançado sistema de verificação com base em sensor, que mede a diferença entre a pressão ideal dos pneus e a pressão real dos pneus dos seus tratores.

Do AppStore

Download gratuito para iPad - iPhone

Download TLC App from App store

Do Google Play Market

Download gratuito para Tablet - Smartphone

Download TLC App from Google store

Shop

TLC Plus Kit

TLC Plus é um avançado sistema de verificação com base em sensor, que mede a pressão dos pneus. A adoção da pressão certa dos pneus pode reduzir os custos agrícolas variáveis em mais de 20%, ao mesmo tempo que melhora a proteção das culturas e a segurança das operações. Aumente a sua produtividade agrícola com TLC Plus. Reduza o consumo de combustível ao mesmo tempo que aumenta a potência de tração e a produtividade das culturas.

TLC Plus. O seu conselheiro de confiança ao toque de um botão

Enquanto o TLC padrão calcula a pressão certa para qualquer aplicação, TLC Plus verifica a pressão dos pneus da sua frota e recomenda ajustes quando necessário. Através da Aplicação TLC Plus, poderá aceder aos dados do trator não só quando está perto do veículo, mas também remotamente a partir do seu escritório.

Faça o download da aplicação, registe-se e obtenha o TLC Plus Kit

Configure a sua frota de veículos e instale o TLC Plus Kit

Verifique a pressão dos pneus

Ajuste a pressão dos pneus e faça uma nova verificação

Produza mais, com menos. Inteligentemente


Com TLC Plus, a sua produtividade agrícola está sempre sob controlo. O novo Trelleborg TLC Plus controla a pressão dos pneus dos seus veículos maximizando a produtividade, eficiência e segurança das suas operações agrícolas. TLC Plus ajuda-o a proteger a sua quinta.

Faça já o download da User Manual brochura!

Calculador de Carga Plus

TLC Plus ajuda-o a proteger a sua quinta.
Transferir

TLC Plus User Manual

Discover how properly set up the TLC Plus Kit and get the most out of your tires!

Transferir

Press review

TLC Plus App Press review

Here's what the media are saying about TLC Plus App @ EIMA Show 2018

Comunicado de imprensa

TLC Plus

Trelleborg TLC Plus Awarded Disruptor Excellence Award

TLC Plus from Trelleborg Wheel Systems is an advanced sensor-based check-up system that measures tire pressure. At the Big Disruption Conference held in Amsterdam, April 11-12, it received the ‘Disruptor Excellence Award 2019’, which celebrate disruptive innovations.

Trelleborg Introduces the New TLC Plus App at the EIMA Show

The new Trelleborg TLC Plus App is an advanced, sensor-based check-up system, which measures potential tire pressure gaps between the optimum pressure and the actual tire inflation pressure and relays this information via wireless connectivity to the farmer’s mobile device, or their PC. 

Trelleborg’s New TLC Plus App Now Available on App Store and in Google Play

After the introduction at EIMA 2018 and LAMMA 2019, the new TLC Plus App from Trelleborg Wheel Systems is now available for download on App Store and Google Play. An advanced, sensor-based check-up system, the app measures potential tire pressure gaps between the optimum pressure and the actual tire inflation pressure and relays this information via wireless connectivity to a farmer’s mobile device, or, remotely, to their PC. The new digital tool will take center stage on booth C021 at the SIMA 2019 to be held in Paris, France from 24 to 28 February.

Contacte-nos

Gostaria de receber mais informação sobre a aplicação TLC Plus? Escreva-nos e contactá-lo-emos o mais rapidamente possível.

*
*
*
*
*
*
*