A Trelleborg Organiza Três Workshops Exclusivos Sobre Blanquetas para Impressão e Visitas ao Setor Fabril Durante o Período da Feira FESPA

Trelleborg

A Trelleborg Organiza Três Workshops Exclusivos Sobre Blanquetas para Impressão e Visitas ao Setor Fabril Durante o Período da Feira FESPA

A fábrica da Trelleborg Printing Solutions está oferecendo este ano aos visitantes da feira FESPA em São Paulo, Brasil, a oportunidade de sair do espaço da feira e visitar uma das instalações mais avançadas em produção de blanquetas para impressão offset.

Situada somente a 40 minutos do Expo Center Norte, a planta da Trelleborg, fabricante da marca Printec, em Barueri, está abrindo suas portas para três exclusivos workshops técnicos e visitas ao setor fabril nas manhãs dos dias 20, 21 e 22 de Março.

“Os visitantes poderão utilizar o serviço de transporte especialmente disponibilizado na feira, conhecer os últimos desenvolvimentos em tecnologia de impressão, fazer um tour na fábrica em Barueri e desfrutar de um almoço VIP antes de retornar para a feira, à tarde.”, explica Ernesto Rukopf, Diretor Comercial da Trelleborg Printing Solutions Brasil.

“Esta é uma ótima oportunidade para as pessoas que participam da feira FESPA adicionarem uma nova dimensão ao seu itinerário, vendo em primeira mão como a Trelleborg está desenvolvendo as tecnologias das blanquetas para impressão, entendendo como os produtos são fabricados e testados, além de conversarem com os especialistas da empresa sobre suas necessidades.

A Trelleborg é a maior fabricante mundial de blanquetas para impressão e reconhecida como líder em tecnologia, com uma reputação inigualável de alta qualidade, comprometimento, e com suporte ao cliente e inovação de produtos.

Nossas marcas de Blanquetas Vulcan, Rollin, Printec e Sava são reconhecidas por grandes gráficas ao redor do mundo, oferecendo soluções para as diversas tecnologias em impressão offset (SFO, HSWO, CSWO e Dry-offset).

Também temos nossa nova tecnologia Unitex, que oferece uma solução de alta qualidade para processos de serigrafia.

A Trelleborg é atualmente líder no mercado de blanquetas para impressão offset no Brasil, com a maior parte da produção de Barueri exportada para regiões como a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.” explica Ernesto.

“Nossas vendas cresceram consideravelmente no Brasil e América Latina nos últimos anos, pois as empresas de impressão reconhecem os benefícios da combinação única da Trelleborg em ter tecnologia global, produção local e intenso suporte técnico. 

Nós não apenas fabricamos e fornecemos as blanquetas de impressão de melhor qualidade, como também trabalhamos com distribuição local especializada para garantir instalações de conversão ideais às necessidades individuais, além de fornecermos aos clientes todo suporte necessário para que tirem o melhor proveito deles.

Este é um conceito que funcionou mundialmente para a Trelleborg e agora está resultando em uma tendência crescente no Brasil e América do Sul. Nós trabalhamos muito para entender as necessidades do mercado de impressão na região, resultando em um crescimento de dois dígitos somente no Brasil ano passado.

É de interesse particular a taxa de expansão da indústria de embalagens no Brasil à medida que a população do país cresce e as exigências de seus consumidores se desenvolvem”, acrescenta.

“Felizmente, a impressão para embalagem é uma área na qual a Trelleborg investiu recursos consideráveis e desenvolveu uma especialidade particular. Hoje, nós fornecemos para grandes e sofisticadas empresas de filmes, cartões, plásticos e metal ao redor do mundo.

Nossas blanquetas estão por trás das maiores tiragens de produção e dos resultados mais precisos através de um vasto range de processos de impressão, e isso é algo que todos os participantes do nosso workshop poderão conhecer na planta de Barueri”.

Durante os 3 dias do evento, os visitantes que participarem do workshop da Trelleborg FESPA, poderão utilizar o translado exclusivo da Trelleborg no Expo Center Norte, com saída prevista para as 9:00h e retorno/saída da planta de Barueri previsto para as 13h.

As vagas serão limitadas, e qualquer pessoa interessada em participar deverá efetuar reserva, contatando Mariana Zulli até 15 de Março.

Email para: mariana.zulli@trelleborg.com

Telefone:  +5511-4772-8812 Celular: +5511-95784-2374

Trelleborg FESPA workshops – 20, 21 e 22 de Março de 2019

09.00 – Translado privativo na Expo Centre Norte

10.00 – Café da manhã de Boas Vindas na Trelleborg Barueri

10.30 – Workshop – Tecnologia de Blanquetas para Impressão

11.30  - Tour na Fábrica

12.00 – Almoço VIP

13.00 – Retorno para a Feira FESPA

Para maiores informações, Mariana Zulli

mariana.zulli@trelleborg.com, Telefone +5511-4772-8812 Celular: +5511-95784-2374

Baixe o comunicado de imprensa:

"Trelleborg-BARUERI-Workshops-PT-2019"