Blanquetas Eficientes para o Mercado de Embalagem | Trelleborg Printing PT

Blanquetas Eficientes para o Mercado de Embalagem
Durante uma recente exposição na África do Sul, a Trelleborg e seu novo agente Thunderbolt Solutions, destacaram as ineficiências e custos desnecessários que podem resultar do não uso das blanquetas offset mais eficazes para o ambiente de impressão em questão. O artigo seguinte analisa alguns dos pontos levantados.

"Um problema comum é que as pessoas não entendem o preço e o custo", diz Wayne Stevens, diretor administrativo da Thunderbolt. “O preço é o que você paga ao fornecedor para comprar as blanquetas, mas o custo dessa compra é um jogo completamente diferente. A maioria dos impressores de embalagens investiram grandes quantias de dinheiro em suas impressoras, mas se elas adaptarem blanquetas que não são resistentes aos rigores normais da impressão, como esmagamentos, marcas de borda e desgaste em geral, então a eficiência da impressora pode ser afetada na medida em que os lucros são reduzidos consideravelmente ".

A gama diversificada de material mais espesso usado no setor de embalagens significa que o potencial de esmagamentos é alto e é extremamente importante que as blanquetas sejam resilientes. Em uma pesquisa realizada há alguns anos pela Trelleborg, mais de um quarto dos entrevistados disseram ter experimentado entre cinco e dez horas de inatividade não planejada da impressora a cada semana. A pesquisa incluiu impressores de todos os setores, por isso é difícil destacar impressores de embalagens; no entanto, quase 10% do tempo de inatividade foram atribuídos a esmagamentos.

Matthias Horn é diretor regional de vendas das soluções de impressão da Trelleborg. “Como um participante global na arena das artes gráficas, podemos ver o 'panorama geral' em termos de onde os impressores estão perdendo dinheiro devido à sua abordagem para compensar blanquetas. Wayne está absolutamente certo sobre preço e custo serem confusos. Constantemente nos deparamos com situações em que os impressores compram apenas o preço e perdem a eficiência por causa disso.

“A Trelleborg tem mais de cinquenta anos de experiência na fabricação de blanquetas offset e continuamos investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, a fim de criar soluções que atendam com precisão aos requisitos da sala de impressão moderna. Temos uma grande variedade e especialistas que podem ajudar os clientes a escolherem a melhor opção.”

A questão preço / custo é mais complexa do que parece à primeira vista. Por exemplo, um impressor mudou de blanqueta de baixa qualidade que ele usava para as da Trelleborg, que, semelhantes a outras marcas premium, eram mais caras. A resistência muito maior a esmagamentos significava que ele substituía as blanquetas com menos frequência, mas, no geral, sua conta mensal de blanquetas mudava muito pouco. No entanto, a redução do tempo de inatividade da impressora resultou em uma melhoria significativa na produtividade e nos lucros.

Stevens vai ao ponto. “Impressoras da África Sul têm a opção de blanquetas baratas importadas de países que não operam com rigorosos controles de qualidade. Nesta instância, é o caso de você obter o que você paga. Com tais blanquetas, não é inédito que uma barra da blanqueta saia durante uma execução, resultando em perda de produção e, muitas vezes, danos à impressora.

“Impressores que utilizam importações baratas não só sofrem de má qualidade de impressão - com a transferência de tinta, registo e reprodução todos adversamente afetados pelas propriedades inconsistentes da blanqueta - eles também têm de comprar constantemente blanquetas de reposição, elas incorrem em custos adicionais de lavagem e química, além de aumento de resíduos no estoque. Tentar manter, ou mesmo conseguir, uma boa qualidade de impressão pode ser uma grande dor de cabeça.

“Mas também é de vital importância que os impressores apreciem as diferentes características existentes entre as blanquetas no mercado premium, porque existem variações significativas na escolha, qualidade e resultados da impressora. Temos acesso a especialistas nas instalações de fabricação da Trelleborg na Itália e, se necessário, eles visitarão a África do Sul para ajudar a configurar testes das blanquetas mais adequadas nas instalações da impressora.”

A Trelleborg desfruta de uma taxa de conversão extremamente alta quando os impressores experimentam suas blanquetas, e isso ocorre em todos os setores, incluindo embalagens, comerciais, jornais e heatset.

A Tandym Print é uma empresa familiar de impressão líder na África do Sul e fornece um bom exemplo de uma conversão recente à tecnologia Trelleborg. Após o sucesso de um mês de teste em uma Heidelberg CD 102 de seis cores, a Tandym agora usa a Vulcan Easy Plus em três das quatro impressoras Heidelberg em sua fábrica na Cidade do Cabo.

"Atendemos clientes que exigem alta qualidade de impressão e, portanto, utilizamos blanquetas offset premium em todas as nossas impressoras", diz Clinton Simpson, gerente da sala de impressão. “No entanto, a marca Vulcan tem uma reputação incomparável no setor e quando a Thunderbolt Solutions propôs um teste, estávamos imediatamente interessados ​​em aceitar a oferta. Nossa Heidelberg CD 102 produz a maior variedade de materiais impressos, manipulando materiais que variam de 70 g / m2 bond a 1,2 mm, o que significa que sempre usamos essa impressora para testar consumíveis.

“Durante o primeiro mês, nossos consultores relataram que a qualidade geral da impressão era igual a qualquer coisa que estávamos alcançando. O custo por blanqueta foi semelhante ao nosso produto premium anterior. As grandes vantagens vieram na facilidade de limpeza e da resiliência muito maior a esmagamentos. Com base nesse feedback, decidimos encaixar a Vulcan Easy Plus em três de nossas quatro Heidelbergs, perfazendo um total de dezenove unidades”.

“Após analisar o uso da blanqueta entre março e dezembro de 2016 e compará-lo cuidadosamente com o mesmo período do ano anterior, ficamos encantados ao descobrir que a longevidade superior da Vulcan Easy Plus resultou em uma redução de 36% nas compras de blanquetas. Durante os dias da semana, nossas impressoras são usadas 24 horas por dia e, portanto, foi uma economia significativa no valor de quase cem mil Rand, aproximadamente 7.000 Euros, durante os dez meses.”

Além dessas economias, a facilidade das lavagens resultou em trocas mais rápidas e maior produtividade da impressora no local da Cidade do Cabo. Cerca de 20% dos pedidos atendidos pela Tandym são relacionados a embalagens, sendo o restante comercial. "Independentemente do tipo de trabalho, grande parte é de curto prazo; portanto, a capacidade de se preparar mais rapidamente é muito atraente", diz Simpson.

 “A capacidade da Vulcan de manter a reprodução de pontos de primeira classe, apesar do número de lavagens, também foi impressionante. Após o recebimento do nosso pedido, a Thunderbolt é extremamente rápida na entrega das blanquetas, que são muito bem embaladas e seladas. Não tivemos nenhum problema desde o início do teste ".

A complexidade da impressão, com influências de consumíveis, produtos químicos, materiais, ambiente próximo etc., significa que muitas impressoras confiam nos conselhos dos especialistas da Trelleborg para se manter a par dos desenvolvimentos relevantes. Num futuro próximo, a Tandym pretende testar a nova Vulcan Zenith. Projetada para o mercado comercial em geral, a Vulcan Zenith pode ser limpa facilmente e permite que a imagem do trabalho anterior seja removida extremamente rápida durante a inicialização, pronta para o próximo trabalho.

"Desde que assumimos a distribuição da Vulcan, montamos testes com impressoras em toda a África do Sul", continua Stevens. “Elas variaram de impressoras comerciais para grupos de embalagens e de heatset comercial a impressoras de jornais mais frias.

“A resposta tem sido muito positiva e 2017 parece ser um ano emocionante em termos dos níveis de interesse em Vulcan e da magnitude das soluções disponíveis. Estes vão desde blanquetas para uso com as mais recentes tecnologias de cura UV de baixa energia e tinta de baixa migração, até produtos para aplicações de revestimento e impressão em substratos não porosos. Existem blanquetas especializadas para trabalhos de segurança e produtos que são aprovados para uso com embalagens de alimentos.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe Trelleborg, na Itália, onde as blanquetas são fabricadas usando o estado-da-arte e instalações de calendarização sem solvente. Também trabalhamos de perto com o pessoal da Trelleborg na França, onde as blanquetas são cortadas e equipadas com barras para os padrões excepcionalmente elevados empregados em todo o grupo. Apenas blanquetas convertidas são importadas e temos uma grande variedade de ações em nossas instalações Thunderbolt em Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban, garantindo a entrega rápida aos clientes onde quer que eles são.”

Baixe o documento inteiro em PDF