Trelleborg CTIS+ Inside | Trelleborg Wheels

Trelleborg CTIS+. A pressão indicada, na altura certa no lugar certo.

O novo Trelleborg CTIS Inside é um sistema integrado de controle de pressão OE desenvolvido em conjunto com Dana Incorporated. O sistema permite inflar ou esvaziar a pressão dos pneus diretamente da cabine do trator, com um toque de um botão.

Trelleborg CTIS+. Inovação a partir de dentro


O CTIS atualiza as funcionalidades tradicionais do sistema CTIS disponível no mercado. Diferentemente das soluções existentes, a Trelleborg é um sistema totalmente integrado, sem nenhuma parte externa ou tubos saindo da roda, tanto para o eixo traseiro quanto para o eixo dianteiro. Durante a operação de inflação, o algoritmo TLC instrui a MCU (Unidade de Controle Mecatrônico, por Dana), que controla independentemente a distribuição da pressão do ar para cada roda, através dos coletores Trelleborg instalados em cada aro interno.

O coletor Trelleborg evita o vazamento de ar entre o estator e os elementos rotativos graças ao seu design avançado que inclui o Trelleborg in-house selo rotativo desenvolvido. Finalmente, o ar atinge a câmara de pneus através da válvula de roda avançada desenvolvida por Dana, que evita o risco de vazamentos de pneus durante as operações. Durante a deflação, o software TLC e o MCU instruem a válvula da roda para liberar a pressão do pneu, de acordo com os valores recomendados.

Pressão ideal @ na ponta dos seus dedos


O CTIS+ foi projetado para ser inteligente e fácil de usar. Depois que a máquina é configurada usando o TLC+ Software, dependendo da operação selecionada, você pode ver a pressão real e recomendada do monitor de cabine.
Ao clicar apenas na função “Ajustar pressão”, você pode instruir o sistema para adaptar a pressão de acordo com a recomendação.

Os benefícios para as suas atividades agrícolas com o CTIS+ da Trelleborg

A pressão correta reduz os seus encargos em mais de 20%


A pressão incorreta do pneu tem um impacto negativo significativo na fertilidade do solo bem como na eficiência do trator.

A pressão correta, segundo a configuração e aplicação da máquinam, melhora o desempenho dos seus pneus, aumentando a tração, reduzindo a derrapagem e resistência ao rolamento, apresentando uma produtividade consquentemente maior durante a operação diária, tanto no campo como na estrada.

Baixe o folheto agora!

Trelleborg CTIS+ Inside

Pressão ideal na ponta dos dedos.
Download

Compactação reduzida do solo, rendimento elevado nas suas colheitas


A compactação do solo é um dos maiores inimigos para a produtividade da sua quinta.
Um solo compactado restringe o crescimento das raízes, aumenta a densidade e reduz a porosidade do solo.

O seu solo é o recurso mais importante quando cultiva uma colheita saudável e rentável. É por isso que a pressão de enchimento dos pneus pode fazer uma grande diferença.
O principal objetivo da Trelleborg é ajudar a reduzir a compactação do solo, fornecendo a ferramenta correta para monitorizar a pressão dos pneus e ajustá-la onde e quando necessário

Comunicado de imprensa

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside

Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.


Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Trelleborg Wheel Systems is proud to unveil the New Trelleborg CTIS+ Inside at Agritechnica 2019, jointly developed with Dana Incorporated. The New CTIS+ Inside is a full OEM integrated central pressure control system. This allows the tractor driver to inflate or deflate the tire pressure directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.

Vídeo Trelleborg CTIS+ Inside

Fale conosco

Gostaria de receber mais informação sobre o aplicativo Trelleborg CTIS+Inside? Escreva-nos e entraremos em contato o mais rapidamente possível.

*
*
*
*
*
*
*