Trelleborg lança aplicativo para facilitar o rastreamento e identificação de peças Eccofloat®

Comprometidos em Compartilhar Conhecimento na OTC 2018 - Flutuadores Eccofloat - ROV - AUV - HOV

Trelleborg lança aplicativo para facilitar o rastreamento e identificação de peças Eccofloat®

Trelleborg’s Applied Technologies lançou um aplicativo que permite rastrear, através de identificação automática e a longo prazo, peças ou veículos Eccofloat® durante toda a vida útil do produto. O novo aplicativo usa Near Field Communication (NFC) como parte de um sistema RFID passivo (identificação por radiofreqüência) que permite aos clientes reordenar produtos facilmente, procurar informações sobre o produto e projetar uma nova flutuabilidade, tudo a partir do smartphone.

Victoria Samples, Engenheira de Desenvolvimento de Produtos da Trelleborg’s Applied Technologies, afirma: “O propósito do App Eccofloat® da Trelleborg e do sistema NFC RFID passivo é permitir a rastreabilidade a longo prazo através da identificação automática de peças ou veículos durante suas vidas úteis. Facilita o acesso às informações em locais remotos e após as peças ou veículos estarem em funcionamento em ambientes hostis. Os usuários de aplicativos podem descobrir a profundidade de serviço, o peso e volume inicias, empuxo inicial e máxima pressão de serviço das peças e veículos em Eccofloat® da Trelleborg.

“Há outros recursos adicionais no aplicativo Eccofloat® que permitem ao usuário escanear QR codes, bem como projetar novas peças com a calculadora de projeto de flutuabilidade usando apenas a profundidade, volume e empuxo desejados.”

Os sistemas RFID são compostos de hardware e software associados que são projetados para cada finalidade e ambiente. As condições ambientais desempenham um papel importante no processo de seleção do sistema. Por exemplo, o Eccofloat® deve resistir a condições submarinas extremas em veículos inteligentes, geralmente localizados em áreas remotas. As etiquetas com antenas passivas NFC possuem durabilidade prolongada, não sendo necessário o uso de baterias, são econômicas e flexíveis, o que contribui para resistência da pressão de compressão hidrostática a grandes profundidades.

O aplicativo Eccofloat® pode ser instalado em smartphone Android com suporte NFC, versão 4.4 ou Apple iPhone 7, 8, X ou Apple iPhone com scanner NFC para iPhone 5 e 6. Os scanners NFC estão disponíveis mediante solicitação . Para ler a etiqueta, haverá um local designado na peça ou veículo onde o chip está instalado. Para leitura do mesmo, o usuário deve posicionar o Eccofloat® até um centímetro de distância do local indicado.

A Trelleborg’s Applied Technologies fabrica uma gama de soluções em espuma sintática de alta performance e baixa densidade para aplicações de flutuabilidade em águas profundas. Essas espumas de material compósito fornecem densidades ultrabaixas devido a utilização de microesferas ocas de vidro de alta qualidade chamadas Eccospheres®. Quando as Eccospheres® são combinadas a um sistema de resina rígido e de alta resistência, ela produz a espuma sintática Eccofloat® da Trelleborg. Essas espumas são usadas para preparar grandes módulos de flutuabilidade, que podem ser prontamente  montados de acordo com as configurações personalizadas de ROVs, AUVs e submersíveis tripulados. Os oceanógrafos também utilizam o Eccofloat® para suspender os intrumentos utilizados nos estudos em águas profundo.

O app está disponível para aparelhos iOS and Android. Para saber mais sobre a Eccofloat®, clique aqui.

Saiba mais em:

www.trelleborg.com/offshore

Serviço de Imprensa:

Este artigo está disponível para download em inglês. Para maiores informações acesse:

www.trelleborg.com

E-mail: news@trelleborg.com