Trelleborg CTIS+ Inside | Trelleborg Wheels

Trelleborg CTIS+. Właściwy nacisk, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.

Nowy Trelleborg CTIS + Inside to zintegrowany system kontroli ciśnienia OE opracowany wspólnie z Dana Incorporated. System umożliwia napompowanie lub spuszczenie powietrza z opon bezpośrednio z kabiny ciągnika za naciśnięciem jednego przycisku.

Trelleborg CTIS+. Innowacja wewnątrz


CTIS + unowocześnia tradycyjne funkcje dostępnego na rynku systemu CTIS. W odróżnieniu od istniejących rozwiązań, system Trelleborg jest w pełni zintegrowany bez zewnętrznej części lub rur wystających z koła, zarówno dla tylnej, jak i przedniej osi. Podczas operacji pompowania algorytm TLC instruuje MCU (Mechatronic Control Unit, firmy Dana), który niezależnie kontroluje rozkład ciśnienia powietrza dla każdego koła, poprzez kolektory Trelleborg zainstalowane na każdej wewnętrznej obręczy.

Kolektor Trelleborg zapobiega wyciekom powietrza między stojanem a elementami obrotowymi dzięki zaawansowanej konstrukcji, która obejmuje wewnętrzny Trelleborgopracowane uszczelnienie obrotowe. Wreszcie powietrze dociera do komory opony przez zaawansowany zawór koła opracowany przez Dana, który pozwala uniknąć ryzyka przecieków opon podczas pracy. Podczas deflacji oprogramowanie TLC i MCU instruują zawór koła, aby zwolnił ciśnienie w oponach, zgodnie z zalecanymi wartościami.

Optymalny nacisk @ na wyciągnięcie ręki


CTIS + został zaprojektowany tak, aby był inteligentny i łatwy w użyciu. Po skonfigurowaniu maszyny za pomocą oprogramowania TLC +, w zależności od wybranej operacji, rzeczywiste i zalecane ciśnienie w oponach sprawdzić można na monitorze kabiny.
Klikając funkcję „Dostosuj ciśnienie”, możesz poinstruować system, aby dostosował ciśnienie zgodnie z zaleceniem.

Korzyści dla Twojego rolnictwa dzięki Trelleborg CTIS +

Odpowiednie ciśnienie zmniejsza koszty o ponad 20%


Nieprawidłowe ciśnienie w oponach ma znaczący negatywny wpływ na żyzność gleby, a także na wydajność ciągnika.

Odpowiednie ciśnienie, zależnie od konfiguracji maszyny i zastosowania, zwiększa wydajność zwiększonej przyczepności opon, zmniejszając poślizg i opory toczenia, a w konsekwencji wyższą wydajność podczas codziennej pracy, zarówno na polu, jak i na drodze.

Pobierz broszurę już teraz!

Trelleborg CTIS+ Inside

Optymalny nacisk na wyciągnięcie ręki.
Pobierz

Niskie zagęszczenie gleby, wysoka wydajność Twoich upraw


Zagęszczanie gleby jest jednym z głównych wrogów wydajności gospodarstwa.
Zagęszczona gleba ogranicza wzrost bruzd i zmniejsza porowatość gleby.

Wasza gleba jest najważniejszym zasobem prowadzącym do zdrowej i dochodowej uprawy. Właśnie dlatego ciśnienie w oponach może mieć znaczenie.
Głównym celem Trelleborga jest pomoc w zmniejszeniu zagęszczenia gleby, zapewniając odpowiednie narzędzie do monitorowania ciśnienia w oponach i dostosowywania go w razie potrzeby

Komunikat prasowy

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside

Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.


Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Trelleborg Wheel Systems is proud to unveil the New Trelleborg CTIS+ Inside at Agritechnica 2019, jointly developed with Dana Incorporated. The New CTIS+ Inside is a full OEM integrated central pressure control system. This allows the tractor driver to inflate or deflate the tire pressure directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.

Wideo Trelleborg CTIS+ Inside

Kontakt

Pragniesz uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Trelleborg CTIS+ Inside? Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy do ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe.

*
*
*
*
*
*
*