Il nuovo Trelleborg CTIS + Inside è un sistema di controllo della pressione integrato OE sviluppato congiuntamente con Dana Incorporated. Il sistema consente di gonfiare o sgonfiare la pressione degli pneumatici direttamente dalla cabina del trattore, con semplicemente premendo un pulsante.
Il collettore Trelleborg impedisce la fuoriuscita di aria tra lo statore e gli elementi rotanti, grazie al suo design avanzato che include la guarnizione rotante sviluppata internamente a Trelleborg. Infine, l’aria raggiunge la camera degli pneumatici attraverso l’avanzata valvola delle ruote sviluppata da Dana, che evita il rischio di fuoriuscita dagli pneumatici durante il funzionamento. Durante lo sgonfiamento, il software TLC e l’MCU indicano alla valvola della ruota di scaricare la pressione degli pneumatici in base ai valori raccomandati.
La giusta pressione, in base alla configurazione e all’applicazione del macchinario, aumenta le prestazioni della crescente trazione degli pneumatici, riducendo lo slittamento e la resistenza al movimento, con conseguente maggiore produttività durante il funzionamento quotidiano, sia sul campo che su strada.
Il tuo suolo è la risorsa più importante per un raccolto sano e redditizio. Ecco perché la pressione di gonfiaggio degli pneumatici può fare la differenza.
L’obiettivo principale di Trelleborg è aiutarti a ridurre la compattazione del suolo, fornendoti lo strumento giusto per monitorare la pressione degli pneumatici, e regolarla dove e quando necessario.
Presentati gli pneumatici sostenibili con Trelleborg CTIS+ Inside
Trelleborg partecipa con Massey Ferguson alla produzione del “Concept Tractor MF NEXT” equipaggiando questa macchina futuristica con i nuovi pneumatici agricoli TM1000 ProgressiveTractionTM, realizzati in una mescola completamente bianca e privi di “carbon black”. Gli pneumatici TM1000 sono montati su moderni cerchi ultraleggeri integrati con l’innovativo sistema per il controllo centrale della pressione di gonfiaggio CTIS+ Inside, sviluppato in collaborazione con Dana. Il “Concept MF NEXT” è un progetto avviato da Massey Ferguson per dimostrare l’impegno dell'azienda a favore di un’agricoltura smart e orientata al futuro, ma anche per celebrare il 50° anniversario del primo uomo sulla Luna.
Trelleborg Wheel Systems è orgoglioso di presentare in Agritechnica 2019 il nuovo sistema CTIS+ Inside, sviluppato in collaborazione con Dana Incorporated. Il nuovo CTIS+ Inside è un sistema per il controllo centrale della pressione totalmente integrato nella macchina in primo equipaggiamento (OEM) che permette al conducente del trattore di aumentare o ridurre la pressione degli pneumatici direttamente dalla cabina, in base ai valori consigliati dal sofisticato software Trelleborg Load Calculator (TLC).
Vuoi avere ulteriori informazioni su Trelleborg CTIS+ Inside? Mandaci un messaggio e ti risponderemo prima possibile!