Trelleborg annuncia il lancio di ConnecTire la ruota progettata per produrre di più con meno In modo intelligente | Trelleborg Wheels

Trelleborg annuncia il lancio di ConnecTire la ruota progettata per produrre di più con meno In modo intelligente

Trelleborg annuncia il lancio di ConnecTire – la ruota progettata per produrre di più con meno. In modo intelligente

ConnecTire é una ruota intelligente basata su sensori in grado di condividere dati a livelli diversi, riducendo il rischio di slittamento del pneumatico sul cerchio. Consente agli agricoltori di trarre vantaggio da “l’Internet of Things (l’internet delle cose)” per operazioni più sicure ed efficienti.
Far funzionare macchine agricole importanti alla minima pressione di sicurezza é una sfida chiave – tenere ciò sotto controllo mantiene in sicurezza sia la macchina che l’operatore, oltre ad assicurare un impatto minimo sul terreno. Durante le attività, la pressione del pneumatico può cambiare a causa di determinati fattori che includono la temperatura dell’ambiente e del terreno, l’intensità del lavoro svolto e la conformazione della macchina stessa.

ConnecTire monitora costantemente due variabili chiave – la pressione del pneumatico e la temperatura – che trasmette ai sistemi centrali del trattore e dell’azienda agricola attraverso una connessione wireless Bluetooth. Gli operatori stabiliscono la pressione del pneumatico e possono poi monitorare quanto essa devia dal target, agendo di conseguenza. Nel caso in cui sia necessaria un’azione correttiva, ConnecTire invia automaticamente un alert tramite la sua App, assicurando minimo disagio e massima sicurezza della macchina.

Piero Mancinelli, R&D Director presso Trelleborg Wheel Systems, ha commentato: “ ConnecTire assicura efficienza e sostenibilità; i pneumatici devono lavorare in modo intelligente ed avere sempre la corretta pressione. Durante il giorno, le macchine agricole sono esposte a molte variabili. Ciascuna di queste variabili può influenzare l’efficienza: la temperatura dell’ambiente, l’umidità e le condizioni del terreno. Poterle tenere sotto controllo permette di ridurre inefficienze durante le attività. La possibilità di allertare tramite App é una caratteristica fondamentale di ConnecTire; condizioni diverse possono richiedere un’azione immediata al fine di mantenere la massima efficienza ed evitare lo slittamento sul cerchio. Le funzioni di ConnecTire permettono un controllo digitale.”

Oltre a monitorare il pneumatico, ConnecTire offre anche altri vantaggi: il GPS integrato  identifica la posizione live del trattore mantenendo al sicuro l’operatore che lavora da solo e salvaguardando i pneumatici e la macchina dal rischio di furto. Inoltre, con l’aiuto di un software di precisione, i professionisti in agricoltura possono tenere traccia del numero di passaggi della macchina sopra ogni centimetro quadrato di terra, in questo modo limitando il più possibile il compattamento del terreno e l’erosione.
Prosegue Mancinelli:” Passare ripetutamente sullo stesso terreno in diverse fasi del ciclo di coltura ha un impatto a lungo termine sul raccolto. Con ConnecTire, abbiamo visto l’ opportunità di ridurre questi effetti fornendo i dati che permettono alle aziende agricole di identificare le aree a rischio e di mitigarlo. L’utilizzo efficiente del terreno é essenziale e, riducendo il numero di passaggi della macchina, ConnecTire aiuta il terreno a recuperare rapidamente fertilità e potenziale in termini di raccolto.”

ConnecTire sarà esposta in occasione di Agritechnica 2017, dal 12 al 18 ad Hannover, in Germania.
Ulteriori informazioni saranno disponibili in occasione della Conferenza Stampa di Trelleborg presso Agritechnica, che avrà luogo lunedi 13 Novembre 2017.


Scarica il Comunicato Stampa Ufficiale PDF