Trelleborg et Dana développent conjointement un système centralisé avancé de gonflage des pneus pour l'industrie des machines agricoles | Trelleborg Wheels FR

Trelleborg

Trelleborg et Dana développent conjointement un système centralisé avancé de gonflage des pneus pour l'industrie des machines agricoles

Trelleborg Wheel Systems et Dana Incorporated ont collaboré afin de développer un système centralisé révolutionnaire de gonflage des pneus (Central Tire Inflation, CTIS) pour l'industrie des machines agricoles. Le concept du nouveau système CTIS sera présenté à Agritechnica 2019 (du 10 au 16 novembre). Baptisé CTIS+ Inside, le système centralisé de contrôle de la pression, entièrement intégré d'origine à la machine, permettra aux chauffeurs de gonfler ou de dégonfler les pneus directement depuis la cabine, en fonction de la pression recommandée, calculée par le Calculateur de Charge Trelleborg (TLC).

Paolo Pompei, président de Trelleborg Wheel Systems, a déclaré : « Dans un avenir proche, nous pensons que l'intégration des systèmes CTIS avancés à la nouvelle génération de tracteurs permettra de renforcer considérablement l'efficacité agricole, rendant le secteur plus productif et plus durable. Nos récentes études démontrent que l'adoption de la bonne pression de gonflage peut permettre de réduire jusqu'à 20 % les coûts variables agricoles, tout en minimisant l'empreinte environnementale des opérations agricoles. »

Le nouveau système s'appuie sur les fonctionnalités traditionnelles des systèmes CTIS actuellement commercialisés, en intégrant des composants nouveaux et avancés aux données des logiciels de pression à la pointe de la technique, fournis par les logiciels TLC de Trelleborg. M. Pompei a ajouté : « D'après nos récents sondages réalisés auprès de nos clients, le taux d'adoption des systèmes CTIS s'intensifiera au cours des trois à cinq prochaines années. D'ici 2025, les solutions CTIS équiperont un tracteur sur trois de plus de 120 chevaux en Europe et en Amérique du Nord. D'autre part, nous estimons que cette tendance pourrait s'accélérer si le secteur est capable de proposer un système CTIS abordable, efficace, sûr et facile d'emploi. C'est pour cette raison que Trelleborg s'est lancé sur cette piste il y a déjà plusieurs années en inventant des technologies de pneus intelligents, tels que le VIP (Variable Inflation Pressure) et le calculateur de charge Trelleborg (TLC). En parallèle, nous avons décidé de nous associer à un acteur majeur du secteur, Dana, pour compléter notre technologie et élargir notre solution aux principaux fabricants de tracteurs et exploitants agricoles. »

« Trelleborg et Dana ont tissé des liens privilégiés avec les grands fabricants de tracteurs dans le cadre d'innovations hautement techniques qui améliorent les performances, » a expliqué Aziz Aghili, président de Dana Off-Highway Drive and Motion Technologies. « Le développement collaboratif de la technologie CTIS+ Inside de Trelleborg permettra d'améliorer l'efficacité et la productivité de l'agriculture professionnelle tout en renforçant notre réputation et la sensibilisation à nos marques au sein du secteur agricole. »

Actuellement, Trelleborg et Dana collaborent étroitement avec les principaux fabricants de tracteurs pour que la nouvelle solution soit disponible dès la configuration des tracteurs neufs. « Nous avons pour ambition de rendre la nouvelle solution accessible aux agriculteurs pour les nouvelles générations de tracteurs et machines agricoles d'ici la fin de l'année 2020. Par la suite, la solution sera également disponible sur le marché de remplacement.» a conclu Pompei.

La technologie CTIS+ Inside sera lancée officiellement dans le cadre d'une conférence de presse commune avec Dana le 11 novembre à 10 h, sur le stand de Trelleborg à Agritechnica (Hall 20, stand A04). Cet évènement médiatique est ouvert aux clients et visiteurs et sera diffusé en direct sur le site Internet de la société et les réseaux sociaux pour ceux qui ne pourront pas être présents au salon.

En outre, pendant le salon, la technologie CTIS+ sera présentée sur une maquette de taille réelle sur le stand de Trelleborg, permettant aux clients et aux visiteurs de découvrir directement les avantages du système.



Téléchargez le PDF complet du communiqué de presse ci-dessous :

"Trelleborg et Dana développent conjointement un système centralisé avancé de gonflage des pneus pour l'industrie des machines agricoles"

Pour plus d’images, consultez notre galerie de photos (.zip>