Trelleborg annonce le lancement de YourTire, pour des pneus de tracteur uniques !

Trelleborg annonce le lancement de YourTire, pour des pneus de tracteur uniques !

Trelleborg annonce le lancement de YourTire, pour des pneus de tracteur uniques !

Lors d’Agritechnica 2017, Trelleborg dévoilera son nouveau service en ligne, YourTire, permettant aux clients de personnaliser leurs pneus radiaux de tracteur Trelleborg. A l’aide de l’outil de configuration en ligne, YourTire, les clients peuvent ajouter aux pneus, leur nom ou le logo de leur société, obtenant un nouveau degré de personnalisation de leur machine.

Maurizio Buonopane, Responsable Développement de Trelleborg Wheel Systems, explique : « Tout comme l’ensemble de nos innovations, YourTire est fondé sur les besoins de nos clients. 

« Trelleborg est une marque de choix ; nos produits phares sont spécifiés en première monte, ce qui signifie que lorsque les clients configurent leur machine, ils choisissent également leurs pneus. YourTire permet désormais d’accéder à un niveau supérieur de la personnalisation, en donnant la possibilité aux clients, tels que par exemple, les entrepreneurs de travaux agricoles, d’ajouter leur nom ou leur logo sur les pneus de leurs machines, afin d’être plus facilement identifiables.

« YourTire apporte une solution unique aux clients : un pneu dont les performances sont excellentes et que l’on peut personnaliser. Nous vivons à l’époque de la ‘customization’, où la touche personnelle est ajoutée dans beaucoup de domaine de la vie quotidienne ; il doit en être de même pour les pneumatiques. »

Sur le stand Trelleborg d’Agritechnica, un pneu IF900/65R46 TM1000 High Power, sera personnalisé au nom de Blunk. « Blunk est un entrepreneur de travaux agricoles important en Allemagne dont nous sommes très fiers d’avoir l’implication », conclut Maurizio Buonopane.

Le pneu IF900/65R46 TM1000 High Power personnalisé pour le lancement de YourTire, sera exposé lors d’Agritechniva 2017, du 12 au 18 Novembre, à Hanovre (Allemagne). Des informations complémentaires seront disponibles lors de la conférence de presse qui se déroulera lundi 13 Novembre 2017.

Téléchargez le document PDF du communiqué de presse :

"Trelleborg annonce le lancement de YourTire, pour des pneus de tracteur uniques !"