Trelleborg annonce le lancement de 'ConnecTire' – la roue intelligente conçue pour produire plus, avec moins.

Trelleborg annonce le lancement de

Trelleborg annonce le lancement de 'ConnecTire' – la roue intelligente conçue pour produire plus, avec moins.

ConnecTire est une roue intelligente dotée de capteurs qui permet le partage de données à plusieurs niveaux, réduisant le risque de rotation des pneus sur la jante. Elle implique les agriculteurs dans ‘l'Internet des objets’ pour des opérations plus sûres et plus efficaces.

Le fonctionnement des machines agricoles, à la pression de sécurité la plus basse, est un enjeu de taille ; en avoir le contrôle est un gage de sécurité pour la machine et l'opérateur tout en garantissant un impact minimal sur les couches supérieures du sol. Au cours des travaux, la pression des pneus est susceptible de varier en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la température ambiante et la température du sol, ainsi que l'intensité du travail et la configuration de la machine.

ConnecTire mesure en continue deux variables clés – la pression et la température du pneu – qu’il relaie par Bluetooth et wifi aux systèmes informatiques du tracteur et de la ferme. Dès lors que l’opérateur a déterminé la pression de gonflage de ses pneumatiques, il peut ensuite en contrôler les variations et agir en fonction. Dans le cas où une action est nécessaire, ConnecTire envoie automatiquement une alerte sur l’Appli associée, pour un maximum de sécurité.

Piero Mancinelli, Directeur R&D de Trelleborg Wheel Systems, déclare : « ConnecTire vise à garantir efficacité et pérennité ; nous attendons des pneus qu’ils travaillent intelligemment et soient à la bonne pression à tout moment. Les machines agricoles sont exposées à de nombreuses contraintes tout au long d'une journée de travail (la température ambiante, l'humidité et les conditions du sol), ce qui peut avoir un impact sur l'efficacité. Etre en mesure de contrôler ces paramètres permet aux exploitations agricoles d’être plus productives. L'alerte via l’Appli est une caractéristique essentielle de ConnecTire ; les conditions changeantes peuvent exiger une action immédiate afin de maintenir une efficacité maximale et de prévenir une rotation de la jante. Les fonctions de communication de ConnecTire permettent le contrôle du bout des doigts. »

Au-delà de la surveillance des pneumatiques, ConnecTire offre d'autres avantages : une fonction GPS intégrée identifie la position en direct du tracteur, pour sécuriser les opérateurs isolés et même protéger les pneus contre les risques de vol. De plus, à l'aide d'un logiciel d'agriculture de précision, les exploitants agricoles peuvent suivre le nombre de passages de la machine sur chaque centimètre carré de parcelle, contribuant à limiter autant que possible la compaction et l'érosion du sol.. 

Piero Mancinelli poursuit : « Les passages répétitifs sur la même parcelle, à différentes étapes du cycle de croissance des cultures, ont un impact à long terme sur le rendement. Avec ConnecTire, nous pouvons contribuer à réduire cet effet en fournissant les données qui permettent aux exploitations d'identifier les zones à risque et d'atténuer ces effets. Une utilisation efficace des sols est essentielle ; en réduisant le nombre de passages des machines, ConnecTire contribue à aider le sol à retrouver rapidement sa fertilité et son potentiel de rendement. »

ConnecTire sera exposé à l’occasion du salon Agritechnica 2017, du 12 au 18 Novembre, à Hanovre (Allemagne). De plus amples informations seront dévoilées lors de la conférence de presse Trelleborg, le lundi 13 novembre 2017, lors d’Agritechnica.

Téléchargement du PDF complet du communiqué de presse, ci-dessous

"Trelleborg annonce le lancement de ConnecTire – la roue intelligente conçue pour produire plus avec moins."