Références de Projets

Sommaire

8Items
19.02.2019
Projet de référence - Bal Harbour Shops - Miami -Trelleborg
Une solution de réparation permet d'éviter la fermeture d'un centre commercial
Défi Situé dans le quartier de South Beach, Bal Harbour Shops est l'un des centres commerciaux les plus courus de Miami. Or, l'une des canalisations d'eaux usées du centre commercial, mesurant 20...
Afficher plus

23.11.2018
La Grande Mosquée d'Alger, F-945, Trelleborg
Un système sophistiqué pour retenir et recycler l'eau
Défi La construction du nouveau centre culturel et religieux Djamaâ el-Djazaïr à Alger était un project d'importance nationale et internationale. Achevé en décembre 2017, il est la troisième plus...
Afficher plus

17.10.2018
Aéroport de Francfort, pas besoin de creuser, Trelleborg
Pas besoin de creuser et d’interrompre l’aéroport de Francfort
Avec 60 millions de passagers chaque année, l’aéroport de Francfort ne peut tout simplement pas s’arrêter pour des travaux de maintenance. Après quasiment 40 ans de fréquentation croissante, l’in...
Afficher plus

03.10.2018
Réparer une canalisation d'égout tout en sauvant des arbres - Trelleborg
Réparer une canalisation d'égout tout en sauvant des arbres
B. Braun, producteur majeur de dispositifs médicaux, exploite une installation et une station de traitement des eaux usées dans un parc boisé qui fait partie d'un écosy...
Afficher plus

02.08.2018
Détournement de la rivière à Trondheim, Trelleborg
Construction d'une autoroute tout en sauvant le saumon
Défi L’administration des routes publiques envisage la construction d’une nouvelle grande route dans les fjords norvégiens situés tout juste au sud de la ville de Trondheim. Ils ont été confrontés...
Afficher plus

02.08.2018
La Grande rivière artificielle
Transporter de l'eau depuis le désert vers les villes
EnjeuLa Libye est l'un des pays les plus secs de la planète. À certains endroits, il peut s'écouler des dizaines d'années sans que ne pleuve la moindre goutte, et même dans les hauteurs, la pluie ...
Afficher plus

02.08.2018
Nottinghamshire - Trace - Trelleborg
Gagnez du temps en toute sécurité
Enjeu Warsop, une paroisse à la lisière de Sherwood Forrest dans le Nottinghamshire, envisageait un nouveau lotissement. Severn Trent Water, une administration régionale du service d'eau apparten...
Afficher plus

07.06.2018
Port maritime de Turkménistan
Un grand port maritime utilise les joints Trelleborg
Enjeu La célèbre Route de la Soie suscitant actuellement un regain d’intérêt, le gouvernement du Turkménistan envisage la construction d’un nouveau port dans la Mer Caspienne. Le port devait se...
Afficher plus