Trelleborg’s Vulcan Sunrise – the optimum blanket for new UV technologies

Trelleborg Vulcan Sunrise – Le blanchet optimal pour les nouvelles technologies UV

Trelleborg est maintenant sur le point de lancer sur le marché le nouveau Vulcan Sunrise annoncé lors de la Drupa 2016. Le Vulcan Sunrise, un blanchet UV dédié et conçu pour les dernières technologies UV, a été testé dans plusieurs imprimerie, dont Druckerei AG Suhr en Suisse.

Patrick Martin, directeur des ventes de chez Chromos, le sous-détaillant du distributeur allemand de Trelleborg, Streb a déclaré que "L'introduction de plus en plus rentable des technologies UV, telles que LED UV et HUV , a rendu ce processus d’impression plus attrayant"

"En plus de l’impression UV, un nombre croissant d'imprimeurs s'attaquent au défi encore plus important de la mise en place de la trame Stochastic . Dans ce scénario, tous les éléments de la presse – pré-presse, paramètres d’impression et consommables - doivent fonctionner parfaitement et de façon particulièrement bien définie. Un processus aussi exigeant, offre la possibilité de produire, un niveau de  qualité d'impression qui doit probablement être le meilleur dans le domaine de l’impression commerciale feuilles.

"Une fois que la machine d’impression est paramétrer avec la correcte combinaison, il ne faut rien modifier. Cela signifie que le blanchet doit être très fiable et c'est pourquoi la plupart des imprimeurs préfèrent des produits haut de gamme de Trelleborg pour produire des trames solides et des impressions de haute qualité, tout en assurant la stabilité de production. »

«La majorité des imprimeurs Suisses utilisant des trames Stochastic avec des encres conventionnelles, utilisent les blanchets Vulcan Folio sur leur presse, ce qui signifie que nous avons une grande expérience avec les clients utilisant cette technologie de dépistage», poursuit Patrick Martin. "Les spécialistes de R & D de Trelleborg peuvent faire appel à une connaissance approfondie des technologies liées à l'impression lors du développement de nouveaux blanchets. « 

"Cette expérience développée sur le Vulcan Folio a servi pour la conception  du nouveau blanchet Sunrise Vulcan. Des caractéristiques de conception du Vulcan Folio ont été intégrées au Vulcan Sunrise, ce qui a rendu sa performance si efficace lors de la combinaison d’une trame Stochastic avec des encres conventionnelles. Sa capacité inégalée à reproduire la trame Stochastic avec des encres UV signifiait que Vulcan Sunrise était le choix évident pour Druckerei Suhr "

Druckerei AG Suhr a utilisé avec succès le blanchet Vulcan Sunrise sur sa presse Ryobi 928 LED-UV pour imprimer une grande variété de travaux commerciaux exigeants, y compris une trame Stochastic de 4 000 dpi. La presse Ryobi à huit unités a été installée au début de 2016 et depuis, la société a équipé sa presse Ryobi 526 six unités en LED UV et prévoit maintenant de la monter à Vulcan Sunrise. 

Le propriétaire et directeur général de Druckerei AG Suhr, Reinhard Niederer a déclaré "Nous sommes très soucieux de l'environnement et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pris la route du LED UV". "Cela nous permet également de produire des impressions de très haute qualité, tout en travaillant plus rapidement en mettant des feuilles dans l’unité finition dès que le travail sort de la presse. Nous avons moins de piles de papier et toute l'usine devient plus efficace. »

«Nous obtenons un service et un soutien excellents de Chromos, qui a travaillé très étroitement avec nous. Leur expertise a été inestimable. Nous améliorons encore davantage le produit final en imprimant du travail FM avec des encres UV sur des papiers non couchés. Cette combinaison offre une reproduction brillante, ce qui nous permet de prendre en charge les travaux commerciaux les plus exigeants, tels que les brochures, prospectus et dépliants de la plus haute qualité.

Druckerei AG Suhr emploie 20 personnes et existe depuis 60 ans. La majorité de ses clients sont locaux. Reinhard Niederer dit qu'avec les nouvelles installations, il a l'intention de chercher des commandes beaucoup éloignées. En plus de ses presses offset, la société exploite une unité complète d'équipements de sortie numériques, ce qui lui permet de répondre aux besoins diversifiés d'une clientèle en expansion.

Matthias Horn directeur régional des ventes pour Trelleborg Printing Solutions a déclaré «L'un des grands avantages d'une vision globale du marché est que nous pouvons orienter nos efforts de R & D pour produire des solutions globales offset qui permettent aux imprimeurs d'obtenir les meilleurs avantages des technologies émergentes ». "Vulcan Sunrise est un exemple parfait de la façon dont nous avons créé un blanchet parallèlement aux développements de l'industrie dans les encres et presses. »

"Dans le cas de Vulcan Sunrise, nous avons produit un blanchet spécifiquement destiné à être utilisé avec les derniers systèmes de durcissement UV. En améliorant les caractéristiques de la surface pour assurer une grande reproduction des points, un retrait arrière réduit et une meilleure stabilité des processus. Vulcan Sunrise offre une performance améliorée qui augmente considérablement l'efficacité du processus d'impression offset ", explique Matthias Horn.

"M. Niederer et son équipe chez Druckerei AG Suhr sont un bon exemple d'un imprimeur commercial traditionnel qui intégre des technologies de pointe pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour développer leurs affaires et relever les défis futur".

Publié par World of Print, 11/2016

Novembre, worldofprint.de, worldofprint.com

Téléchargez le PDF Trelleborg Vulcan Sunrise – Le blanchet optimal pour les nouvelles technologies UV