Savez-vous comment mesure-t-on un rayon de courbure sur un tuyau en caoutchouc ?

Une flexion excessive n'est jamais une bonne idée !

Dans le cas du tuyau, une courbure excessive peut même réduire sa durée de vie. La norme pour la mesure de la flexibilité et de la rigidité des tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique à température ambiante est ISO 10619-1. Pour réaliser le test avec la méthode B, qui peut être réalisée avec ou sans pression ou sous vide, le tuyau est d'abord placé dans un support circulaire, puis plié jusqu'à ce que son diamètre extérieur soit réduit de 20%.

Mais il n'y a pas de consensus sur la courbure à laquelle un tuyau avec une hélice peut être plié, car il se pliera plutôt que de s'effondrer. Dans ce dernier cas, nous considérerons les capacités de chaque couche et matériau ainsi que l'aspect externe et interne sous flexion pour déterminer sa courbe minimale. Dans tous les cas, le rayon de courbure est donné à titre indicatif de la limite de flexion que chaque flexible peut supporter. Mais si le tuyau doit rester plié, à tout moment, nous vous recommandons d'éviter d'aller à de telles extrêmes.

C’est pourquoi nous n’enroulons jamais nos tuyaux à la valeur indiquée sur nos fiches techniques.

 

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3