Trelleborg y Dana desarrollan conjuntamente un avanzado sistema central de inflado de neumáticos para la industria de la maquinaria agrícola | Trelleborg Wheels

Trelleborg

Trelleborg y Dana desarrollan conjuntamente un avanzado sistema central de inflado de neumáticos para la industria de la maquinaria agrícola

Trelleborg Wheel Systems y Dana Incorporated han desarrollado conjuntamente un revolucionario sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) para la industria de la maquinaria agrícola. El concepto del nuevo sistema CTIS se presentará en Agritechnica 2019 (del 10 al 16 de noviembre). Denominado CTIS+ Inside, el sistema central de control de presión integrado totalmente en OEM permitirá a los conductores de tractores inflar o desinflar los neumáticos directamente desde la cabina del tractor de acuerdo con la presión recomendada calculada por el avanzado software Trelleborg Load Calculator (TLC).

Paolo Pompei, presidente de Trelleborg Wheel Systems, afirma: «En un futuro próximo, creemos que la integración de sistemas CTIS avanzados dentro de la nueva generación de tractores aumentará significativamente la eficiencia agrícola haciendo que la industria sea más productiva y sostenible. Nuestra investigación reciente demuestra que la adopción de la presión de inflado correcta puede reducir los costes variables agrícolas hasta en un 20%, a la vez que reduce el impacto ambiental de las operaciones agrícolas».

El nuevo sistema se basa en las funcionalidades tradicionales de los sistemas CTIS actualmente en el mercado, integrando componentes nuevos y avanzados con la inteligencia de software de presión de última generación proporcionada por el software TLC de Trelleborg. Pompei añade: «Según nuestras últimas encuestas a los clientes, la tasa de adopción de los sistemas CTIS se acelerará en los próximos tres a cinco años. Para 2025, las soluciones CTIS equiparán uno de cada tres tractores con más de 120 caballos en Europa y Norteamérica. Al mismo tiempo, creemos que esta tendencia podría acelerarse si la industria es capaz de ofrecer un sistema CTIS asequible, eficiente, seguro y fácil de usar. Esta es la razón por la que Trelleborg inició este camino hace varios años con tecnologías pioneras e inteligentes para neumáticos, como la presión de inflado variable (VIP) y el TLC (Trelleborg Load Calculator). Al mismo tiempo, decidimos asociarnos con un líder de la industria como Dana para complementar nuestra tecnología y expandir nuestra solución a los principales fabricantes de tractores y agricultores profesionales».

«Trelleborg y Dana han establecido fuertes relaciones con los principales fabricantes de tractores a través de innovaciones de alta ingeniería que mejoran el rendimiento», afirmó Aziz Aghili, presidente de Dana Off-Highway Drive and Motion Technologies. «El desarrollo conjunto de la tecnología CTIS+ Inside de Trelleborg mejorará la eficiencia y la productividad de la agricultura profesional, a la vez que reforzará nuestra reputación y el conocimiento de nuestras marcas en el sector agrícola».

Trelleborg y Dana están actualmente trabajando en estrecha colaboración con los principales fabricantes de tractores para que la nueva solución esté disponible durante la configuración de los nuevos tractores. «Nuestro objetivo es hacer que la nueva solución sea accesible a los agricultores para las nuevas generaciones de tractores y máquinas agrícolas para finales de 2020. Con el tiempo, la solución también estará disponible para el mercado de accesorios, como un sistema de equipamiento adicional», concluye Pompei.

El CTIS+ Inside se presentará oficialmente en una rueda de prensa conjunta con Dana el 11 de noviembre a las 10:00 horas en el estand de Trelleborg en Agritechnica (pabellón 20 estand A04). El evento de prensa está abierto a clientes y visitantes y se retransmitirá en directo a través de la página web y las redes sociales de la compañía para aquellos que no asistan a la feria.

Además, el CTIS+ se exhibirá en una instalación real en el estand de Trelleborg durante la feria, lo que permitirá a los clientes y visitantes experimentar de primera mano las ventajas del sistema.

Descargue el PDF de la nota de prensa 

"Trelleborg y Dana desarrollan conjuntamente un avanzado sistema central de inflado de neumáticos para la industria de la maquinaria agrícola"

Para más imágenes, visite el banco de  imágenes (.zip)