Trelleborg organiza exitosamente su Día de Campo en Xinjiang, China

Trelleborg organiza exitosamente su Día de Campo en Xinjiang, China

Trelleborg organiza exitosamente su Día de Campo en Xinjiang, China

Trelleborg organizó con éxito su Día de Campo 2017 en Alaer, Xinjiang, el 29 de junio de 2017. Más de 200 visitantes, incluyendo profesionales agrícolas,  distribuidores de tractores y medios comerciales, asistieron al evento.

Andrea Manenti, Country Manager en China para neumáticos agrícolas y forestales en Trelleborg, dice: "Se está volviendo crucial para las modernas explotaciones reducir el consumo de combustible y proteger el suelo. Fué un honor para nosotros mostrar a los profesionales agrícolas de Xinjiang  de cómo los neumáticos Trelleborg pueden proteger el suelo, reducir el consumo de combustible y aumentar la eficiencia. Con la tecnología de los neumáticos radiales de gama alta de Trelleborg nos gustaría apoyar a los agricultores chinos a establecer una agricultura sostenible con una eficiencia mejorada ".

El Sr. Qin Yafei,  Director de ventas de AGCO China, comentó que con unos buenos neumáticos un tractor tendrá un rendimiento más eficiente en el campo. Dijo: "Trelleborg y AGCO son socios a nivel mundial y nos uniremos para ofrecer productos de alto rendimiento a los agricultores chinos"

En el día de campo, Trelleborg realizó múltiples pruebas , incluyendo el consumo de combustible, la eficiencia, la huella, la compactación del suelo y tracción

Las pruebas de eficiencia y consumo de combustible se hicieron con dos tractores Massey Ferguson 2404 con un subsolador de tres metros de anchura, con la misma relación de transmisión y Revoluciones Por Minuto. Un tractor estaba  equipado con un neumático radial estándar 420 / 85R30 y    520 / 85R42, mientras que el otro tractor estaba equipado con neumáticos radiales Trelleborg 540 / 65R30 y 650 / 65R42 TM800. En una  pista de 200 metros, el tractor con neumáticos radiales Trelleborg TM800 fue 14 segundos más rápido y consumió 0,2 litros menos de combustible, lo que equivale a un 10% de ahorro de combustible.
 

Para la prueba de tracción, un tractor John Deere 9330 fué arrastrado por dos tractores Massey Ferguson 2404 conectados con un cable de acero en una polea, con la  misma relación de transmisión y Revoluciones Por Minuto . Un tractor estaba equipado con 420 / 85R30 y 520 / 85R42, el otro tractor con 540 / 65R30 y 650 / 65R42 TM800. El tractor con los neumáticos más anchos llego al final 23,6 metros por delante del otro, demostrando que un área de contacto más amplia  transfiere mejor la potencia del tractor al suelo, proporcionando más tracción.

Para registrar su asistencia a las demostraciones de campo de Trelleborg o para obtener más información sobre Trelleborg 2017 Road Show, visite 

www.trelleborg-roadshow.com .

Descarga el PDF de la nota de prensa

Trelleborg Successfully Hosted Field Day in Xinjiang, China