Trelleborg anuncia el lanzamiento de PneuTrac - una nueva generación de neumáticos agrícolas

Trelleborg anuncia el lanzamiento de PneuTrac - una nueva generación de neumáticos agrícolas

Trelleborg anuncia el lanzamiento de PneuTrac - una nueva generación de neumáticos agrícolas

Trelleborg anuncia el lanzamiento de su última innovación - el PneuTrac, una solución que combina las ventajas de los neumáticos radiales y las cadenas.

Viñedos y frutales son dos partes fundamentales de la producción agrícola con desafios únicos, especialmente en la protección de las raíces y el terreno. Los viñedos a menudo se encuentran en un terreno escarpado, e igual que los frutales, suelen ser trabajos en hilera con pequeños espacios entre vides o árboles. La opción con cadenas puede ser demasiado ancha para pasar entre hileras con un cómodo margen de error.

Lorenzo Ciferri, VP Marketing & Communications de Trelleborg Wheel Systems, comentó: "PneuTrac  ofrece un rendimiento inmejorable tanto en pendientes empinadas como en terrenos embarrados, reduciendo a cero el tiempo inactivo en condiciones exigentes. PneuTrac combina las ventajas de un neumático agrícola radial en términos de eficiencia de consumo y confort en la conducción, con los beneficios de la huella y tracción de las cadenas ... "

PneuTrac tiene las mejores características de los neumáticos agrícolas de Trelleborg junto con una nueva pared lateral con la Tecnología CupWheel de Galileo Wheel Ltd. El innovador diseño "Omega" de la pared lateral ayuda a la carcasa a sostener la carga, proporcionando al mismo tiempo flexibilidad y una amplia huella , dando como resultado una baja compactación del suelo.

Este nuevo diseño permite que la banda de rodadura trabaje al 100% de su eficiencia. La banda de rodadura con la tecnología Progressive Traction  mejora la tracción, mientras que los escalones entre el taco  mejoran la capacidad de autolimpieza del neumático. La amplia base del taco con el hombro robusto, incrementa la estabilidade lateral especialmente en las pendientes.

Ciferri, continuó: "Al diseñar el PneuTrac nos centramos en los requerimentos de los principales productores. Por ejemplo, las raíces de las vides son increíblemente preciosas y delicadas. Al igual que con la agricultura convencional, es necesario proteger la capa superior del suelo  ya que  el deslizamiento de la máquina podría ser un desastre tanto para el suelo como para las raíces.

"Creemos firmemente que PneuTrac es una innovación que cambia el juego y demuestra nuevamente nuestro compromiso con la agricultura sostenible, ayudando a proteger algunos de nuestros activos agrícolas más valiosos".

PneuTrac estará en exhibición en Agritechnica 2017, del 12 al 18 de noviembre en Hannover, Alemania. Encontrará mas información en la conferencia de prensa de Trelleborg en Agritechnica el lunes 13 de noviembre de 2017.

Descargue el PDF de la nota de prensa completa

"Trelleborg announces the launch of its latest innovation – the PneuTrac, a solution that combines the advantages both of radial argicultural tires and tracks."