Experimenta la Realidad Virtual con Trelleborg en EIMA International

Experimenta la Realidad Virtual con Trelleborg en EIMA International

Experimenta la Realidad Virtual con Trelleborg en EIMA International

Los profesionales agrícolas y los visitantes podrán descubrir la nueva App V-Reality de Trelleborg en la feria International EIMA 2016 en Bolonia, del 9 al 13 de noviembre, en el stand A1, Hall 14. La app ofrece una experiencia visual única para ver las mejores soluciones de neumáticos agrícolas de Trelleborg en acción, como nunca antes. Los visitantes también pueden afrontar los retos de la agricultura moderna jugando el nuevo videojuego "Farming Simulator 17", del que Trelleborg es  patrocinador oficial de neumáticos agrícolas.

Además, Trelleborg presentará su extensa gama de neumáticos y sistemas de ruedas completas:

• la medida VF 710/60R42 de la gama de neumáticos TM1060 diseñada con la tecnología ProgressiveTractionTM pensado para la última generación de tractores. La gama TM1060 ofrece una capacidad de carga de hasta un 40 por ciento más que las alternativas Premium del mercado. Además, a diferencia de muchas soluciones existentes en el mercado, el TM1060 es adecuado para su uso en tractores de más de 300 caballos, y se puede utilizar con llantas más estrechas, mejorando la eficiencia del tractor.

•TM700 ProgressiveTraction ™, con sus dos puntos de anclaje, que mejora el agarre, tiene una capacidad de tracción de hasta un 18 por ciento más, comparado con el promedio del mercado. Su diseño reduce considerablemente el deslizamiento del neumático garantizando la máxima tracción. La reducción del tiempo de trabajo por hectárea se traduce en una reducción de las emisiones y una mayor rentabilidad.

• Trelleborg’s TM150 tire is able to cope with high demand applications, through its high load, stability and reduced fuel consumption. It allows the producer to work in the most difficult of conditions. D rated at 40 mph, TM150 provides excellent lateral stability and great road comfort and handling, even at high speeds. In addition, it can carry 40 percent more load or it can be deflated by up to 40 percent while carrying the same load.

•El neumático IF 800/70R32 TM3000, diseñada de acuerdo con la tecnología BlueTireTM, es la respuesta para las últimas y futuras generaciones de cosechadoras. Su diseño de la banda de rodadura, junto con su avanzado diseño de carcasa, maximiza la capacidad de carga del neumático con una baja presión de inflado. La gama TM3000 respeta el suelo y aumenta el rendimiento de los cultivos, preservando al mismo tiempo el medio ambiente. Enfocado a una agricultura sostenible y de precisión, TM3000 es la correcta elección para aumentar la productividad de las operaciones agrícolas, reduciendo los costes operativos  mientras se cuida de la seguridad y la comodidad de los conductores.

•La nueva linea TM1000 High Power ha sido diseñada junto con los principales fabricantes de tractores para equipar la última generación de tractores de alta potencia. Esta gama es capaz de transferir al suelo toda la potencia del motor, junto con el par impulsado por la última generación de transmisiones. En el stand de Trelleborg, se mostrará la medida 900/65R46.

 

•El TH400 es la gama Agro Industrial radial para las últimas generaciones de manipuladoras telescópicas, retroexcavadoras y mini cargadoras. Versátil para varias aplicaciones, el TH400 es capaz de operar en los suelos más resistentes y al mismo tiempo hacer frente a las condiciones más exigentes. La avanzada carcasa radial TH400, junto con su reforzada estructura, garantiza la máxima estabilidad de la máquina incluso en pendientes difíciles, lo que permite una gran maniobrabilidad y comodidad. Trelleborg exhibirá en el stand la medida  460 / 70R24. 

Descarga el PDF de la nota de prensa completa:

"Experience Virtual Reality Farming with Trelleborg at EIMA International"