Fernando Garcia Huerga, Profesional Forestal

Fernando Garcia Huerga, Profesional Forestal

Los trabajos forestales son otro campo de actuación donde los neumáticos ofrecen una respuesta convincente. Así lo destaca Fernando García Huerga, que equipa sus remolques autocargadores con Neumáticos Trelleborg, 600/65-34 157A8 T422 SB FS (delanteros) y 600/55- 26.5 165A8 T422 SB FS (traseros). “Son los mejores neumáticos con los que he trabajado. Sobre todo necesito durabilidad y ningún otro neumático me permite llegar al límite y realizar tareas extremas durante tanto tiempo”, asegura.

A sus 43 años, “Mambo” –como le conocen sus familiares y amigos– acumula muchos años de experiencia en el monte y en el campo, aunque su trayectoria profesional abarca también otro tipo de actividades. “Yo soy agricultor desde pequeño”, advierte, “aunque luego fui transportista”.

La presencia en su zona de trabajo de un grupo como Garnica Plywood, especialista en el mercado de contrachapado de chopo, juega un papel decisivo en la vida laboral de Fernando. Cuando Garnica Plywood realiza una fuerte inversión en la adquisición de astilladoras, a raíz de la entrada de la normativa que prohíbe la quema de restos de madera, Fernando pone la mano de obra a través de su empresa de servicios Recuperaciones Forestales FORESGAR.

Desde entonces, el crecimiento ha sido incesante y, en la actualidad, este empresario leonés cuenta ya con un equipo de diez personas que trabajan con 3 astilladoras de madera, 5 camiones, 3 tractores y 2 cargadoras telescópicas.

“Garnica Plywood consume mucha madera y con las tres máquinas no tenemos suficiente para picar lo que se genera”, explica Fernando. Cada uno de los autocargadores de madera trabaja unas 2.000 horas anuales en distintos puntos de Castilla y León. Sobre ellos se monta la astilladora, que incluye un rotor con dos cuchillas y una tolva para descargar sobre remolques tirados de tractor.

Su actividad, por tanto, combina el esfuerzo que supone el manejo de materiales en zonas con terrenos extremadamente exigentes y el traslado posterior hacia otras choperas, en rutas que pueden sumar varias decenas de kilómetros por caminos y carreteras. “Esto exige al neumático una polivalencia que sólo con Trelleborg he podido conseguir. He trabajado con otras marcas, pero ninguna alcanza su rendimiento”.

En la actividad de Fernando, el neumático tiene una importancia decisiva, “porque trabajamos sobre terrenos muy abruptos con gran cantidad de piedras y rocas, necesitamos unos neumáticos que sean flexibles a la vez que resistentes” detalla. “Además, en invierno realizamos trabajos en riberas, donde el agarre juega un papel fundamental para evitar que la máquina se quede atascada”.

Para una empresa de servicios forestales de este nivel, todos estos aspectos favorables destacados en la calidad y el rendimiento de los neumáticos, no serían lo mismo de no contar con el eficaz servicio posventa que ofrece Trelleborg a través de su distribuidor en la zona. “No he tenido ningún problema, los neumáticos Trelleborg nunca me han dejado tirado. Además, el servicio es bueno y rápido cuando necesito sustituir algún neumático. Servicio y durabilidad: por eso elijo Trelleborg”, finaliza.

Descargas PDF