TLC Plus

Calculadora de carga TLC Plus. Control exacto de la productividad agrícola.

Nueva aplicación TLC Plus de Trelleborg La presión correcta de los neumáticos comporta una reducción de un 20 % en los costes variables de la agricultura. La aplicación TLC Plus es un avanzado sistema de control basado en sensores que mide la diferencia entre el valor ideal y el valor real de presión de los neumáticos de su tractor.

Desde AppStore

Descárgalo gratis para e iPad y iPhone

Download TLC App from App store

Desde Google Play

Descárgalo gratis para smartphone y tablet

Download TLC App from Google store

Kit TLC Plus

La TLC Plus es un avanzado sistema de control basado en sensores que mide la presión de los neumáticos. La presión correcta de los neumáticos comporta una reducción de un 20 % en los costes variables de la agricultura, a la vez que mejora la protección de los cultivos y la seguridad de las operaciones. Impulse su productividad agrícola con la TLC Plus. Reduzca el consumo de combustible y aumente la potencia de tracción y el rendimiento del cultivo.

Nueva TLC Plus. Reduzca sus costes variables en un 20 %


Para obtener el kit TLC Plus, descargue la aplicación TLC y entre en el área e-commerce o contacte con su representante de ventas Trelleborg.

TLC Plus. Su asesor de confianza con solo tocar un botón

Mientras que la TLC calcula la presión correcta para cualquier tipo de aplicación, la TLC Plus controla la presión del neumático de la flota y recomienda los ajustes requeridos cuando se necesitan. A través de la App TLC Plus, es posible acceder a los datos del tractor no solo al estar cerca del vehículo, sino también a distancia desde la oficina.

Descargue la App, regístrese y obtenga el kit TLC Plus.

Configure su flota e instale el kit TLC Plus.

Revise la presión de los neumáticos.

Ajuste la presión de los neumáticos y repita el control.

Produzca más con menos. Con inteligencia


Con la TLC Plus, la productividad agrícola estará siempre bajo control. La nueva TLC Plus de Trelleborg controla la presión de los neumáticos de sus máquinas para optimizar la productividad, la eficiencia y la seguridad de sus operaciones agrícolas. La TLC Plus le ayuda a proteger su granja.

¡Descargue el folleto ahora mismo!

Load Calculator Plus

La TLC Plus le ayuda a proteger su granja.
Descargar

Press review

TLC Plus App Press review

Here's what the media are saying about TLC Plus App.

Publicación de prensa

TLC Plus

Trelleborg TLC Plus recibe el Premio Disruptor a la Excelencia

TLC Plus de Trelleborg Wheel Systems es un sistema de control avanzado, basado en sensores que miden la presión de los neumáticos. En la Conferencia Big Disruption, celebrada en Ámsterdam, del 11 al 12 de abril, recibió el "Premio a la Excelencia Disruptor 2019", que celebra innovaciones disruptivas.

Trelleborg Introduces the New TLC Plus App at the EIMA Show

The new Trelleborg TLC Plus App is an advanced, sensor-based check-up system, which measures potential tire pressure gaps between the optimum pressure and the actual tire inflation pressure and relays this information via wireless connectivity to the farmer’s mobile device, or their PC. 

La nueva aplicación TLC Plus de Trelleborg ya está disponible en la App Store y en Google Play

Después de la introducción en EIMA 2018 y LAMMA 2019, la nueva APP TLC Plus de Trelleborg Wheel Systems ya está disponible en App Store y Google Play. La app, La App TLC Plus es un avanzado sistema de control, basado en sensores que mide la diferencia entre el valor ideal y el valor real de la presión de los neumáticos y transmite esta información a través de conectividad inalámbrica al dispositivo móvil de un agricultor o, de forma remota, a su PC. La nueva herramienta digital ocupará un lugar central en el stand C021 en el SIMA 2019 que se celebrará en París, Francia, del 24 al 28 de febrero.

Ver vídeo de la TLC Plus

Contacto

¿Le gustaría saber más sobre la aplicación TLC Plus? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

*
*
*
*
*
*
*