¿Necesita una camisa flexográfica que disminuya el bandeo?

Trelleborg

¿Necesita una camisa flexográfica que disminuya el bandeo?

Las camisas Axcyl de Trelleborg pueden hacerlo 

1.  Bandeo: principio de la tecnología 

El conocimiento, experiencia y tecnología empleada por Trelleborg para producir camisas flexográficas y adaptadores es única.

Cuando se habla de soluciones de polímeros de ingeniería, la siguiente analogía es muy útil para visualizar su increíble habilidad para conseguir un resultado especifico.

Tome un momento para imaginar 2 bolas de caucho de igual peso, tamaño y forma. Una es roja y la otra negra. Cuando se dejan caer sobre una superficie dura, la bola roja golpea la superficie y rebota alto, esta continúa rebotando una y otra vez. Al contrario, la bola negra golpea la superficie y prácticamente no se evidencia movimiento.

Dale un vistazo al video Bolas “Rebotantes"

La bola roja continúa transmitiendo energía y rebota mientras que la bola negra absorbe la energía y no se mueve. En la bola negra la absorción de energía “amortigua” la habilidad de la bola para rebotar.
Una tecnología de amortiguación, como la expuesta anteriormente, es incorporada en las camisas de Trelleborg. Esta se encuentra en la capa de montaje, remplazando la espuma de poliuretano usada típicamente en las camisas flexográficas. Esto permite minimizar drásticamente el fenómeno de bandeo generado por la placa y el tambor central, lo que permite un aumento significativo de la productividad

2.    Demostración del comportamiento de amortiguación

Para demostrar la reducción de bandeo, un detallado benchmark de 6 diferentes camisas del mercado, fue realizado por la DFTA en Alemania.

Para ver los resultados, click en el siguiente Link.


De acuerdo con los resultados de la DFTA, se puede confirmar que gracias al propiedad de amortiguación de la capa de montaje de las camisas de Trelleborg, los impresores pueden lograr un aumento de velocidad del 10% al 20% en comparación con las tecnologías alternativas de camisas, dependiendo del tipo de trabajo, impresora, sustrato, tintas, longitud de corrida.

Dale un vistazo al video Bolas “Rebotantes"

Demonstration of the dampening behavior