El nuevo Trelleborg CTIS+ Inside es un sistema OE de control de presión integrado desarrollado conjuntamente con Dana Incorporated. El sistema permite inflar o desinflar la presión de los neumáticos directamente desde la cabina del tractor, con sólo pulsar un botón.
El colector Trelleborg evita las fugas de aire entre el estator y los elementos rotativos gracias a su avanzado diseño, que incluye el sello rotativo desarrollado por Trelleborg. Finalmente, el aire llega a la cámara del neumático a través de la válvula de rueda avanzada desarrollada por Dana, que evita el riesgo de fugas del neumático durante las operaciones. Durante el desinflado, el software TLC y la MCU instruyen a la válvula de la rueda para que libere la presión del neumático, de acuerdo con los valores recomendados.
La presión adecuada, según la configuración y aplicación de la máquina, aumenta el rendimiento de la creciente tracción de sus neumáticos, reduciendo el deslizamiento y la resistencia al ruedo, con el consiguiente aumento de productividad durante la operación diaria, tanto en el campo como en la carretera.
El objetivo principal de Trelleborg es ayudarle a reducir la compactación del suelo, proporcionando la herramienta adecuada para controlar la presión de los neumáticos y ajustarla donde y cuando sea necesario.
Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside
Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.
Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.
¿Le gustaría saber más sobre la aplicación Trelleborg CTIS+ Inside? Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted cuanto antes.