La leyenda de Vulcan Mytho

La leyenda de Vulcan Mytho
En ocasiones, se crea una mantilla de impresión offset tan perfecta para las necesidades del impresor que su nombre no solo es sinónimo de calidad y fiabilidad, sino que prácticamente se convierte en una leyenda del sector. Vulcan Mytho es un ejemplo de esto en el mercado de la impresión heatset. Lanzada por Trelleborg Printing Solutions, la mantilla de alimentación neutra ha sido aclamada por muchos por su bajo consumo en comparación con las versiones de alimentación positiva, una ventaja especialmente interesante con el papel LWC sin cobertura.

Con cambios en el diseño de la máquina, mayores velocidades de producción y menores consumos, combinados con una mayor productividad y calidad, la capacidad para imprimir con éxito sobre soportes diferentes –con o sin cobertura y LWC– resulta extremadamente atractiva. Ser capaces de alcanzar tolerancias superiores en la carga de la máquina de impresión equivale a la posibilidad de reducir la configuración de la carga, pero mantener la misma tensión del papel durante todas las unidades de impresión.

El resultado de todo ello es la reducción en las roturas de papel cuando se utilizan materiales de bajo gramaje, un factor clave que afecta a la rentabilidad del encargo. Asimismo, al imprimir soportes con gramajes comprendidos entre 80 y 90 gsm, una tensión del papel homogénea en toda la rotativa equivale a menos apilado, menos pérdidas de definición o duplicados.
 
«Todos los operarios de máquinas de impresión son conscientes de la frustración que supone tener que llevar a cabo lavados frecuentes de la mantilla, mientras que la dirección es consciente de la frustración que supone perder tiempo de producción», comenta Diego Vincenzi, director de producción en Mediagraf, Padua, Italia. «La reducción del apilado permite espaciar los lavados y, cuando cada ciclo de lavado suele suponer alrededor de 250 copias desperdiciadas, los ingresos que no se pierden son considerables.»

De esto tomó buena nota Cristiano Bettè, director de I+D de Trelleborg Printing Solutions. «En Trelleborg, contamos con 50 años de experiencia en las mantillas offset y su impacto en el rendimiento de la máquina de impresión. Una parada de una hora en una máquina de impresión heatset moderna de 24 páginas supone 450 euros de producción perdida y, en una máquina de 64 páginas, esta cantidad se eleva a 1.000 euros.
Estas cifras son bastante sencillas de calcular. Lo que resulta más complicado es determinar el efecto en los beneficios y en la satisfacción del cliente debido a una impresión de baja calidad resultado, con frecuencia, de las vibraciones de la rotativa provocadas por una tensión desigual en todo el recorrido.»
 
El equipo de I+D de Trelleborg puso a punto una construcción de carcasa exclusiva para la Vulcan Mytho y las pruebas realizadas a continuación por los fabricantes de máquinas de impresión líderes en el sector han confirmado los beneficios del diseño:
un hecho ratificado por los impresores heatset de todo el mundo. A 1,70 mm, la mantilla de 3 capas es similar a otras presentes en el mercado en cuanto a grosor, además de capacidad de compresión, pérdida de calibre y perfil de aspereza. Son sus increíbles propiedades de liberación del papel las que colocan a la Vulcan Mytho en una categoría propia y exclusiva.

«La Vulcan Mytho sigue siendo la única mantilla offset de caucho y con alimentación neutra del mercado», afirma Cristiano Bettè. «Su uso con grandes resultados en todas las máquinas de impresión heatset para la impresión de una amplia gama de productos, desde libros y catálogos a revistas y folletos comerciales, ha contribuido a su extrema popularidad en todo el mundo. Combinando un despilfarro mínimo de papel con la calidad de impresión más elevada, la Vulcan Mytho es sin duda toda una leyenda en el mundo de las mantillas de impresión offset».

Descarga PDF