Trelleborg kündigt Einführung von YourTire an – Traktorreifen werden einzigartig

Trelleborg kündigt Einführung von YourTire an – Traktorreifen werden einzigartig

Trelleborg kündigt Einführung von YourTire an – Traktorreifen werden einzigartig

Bei der Agritechnica 2017 präsentiert Trelleborg erstmals YourTire, einen neuen Online-Dienst, der Kunden eine Individualisierung ihrer Trelleborg Radialreifen für Traktoren ermöglicht. Mit dem YourTire Online-Konfigurator können Kunden auf Neureifen ihren Namen oder ihr Logo anbringen und so ihrem Maschinenpark mehr Individualität verleihen.

Maurizio Buonopane, Business Development Manager bei Trelleborg Wheel Systems, erläutert: „Wie bei all unseren Innovationen hat YourTire seinen Ursprung in den Wünschen unserer Kunden.

Die Entscheidung für die Marke Trelleborg ist eine bewusste Wahl: Die Kunden wählen unsere führenden Produkte spezifisch als Originalausstattung bei der Konfiguration ihrer Maschine aus. YourTire eröffnet jetzt die Möglichkeit für noch mehr Individualität: Durch ihren Namen oder ihr Logo auf den Reifen ihrer Maschinen gewinnen etwa landwirtschaftliche Lohnunternehmen einen höheren Wiedererkennungswert.

Mit YourTire erhalten unsere Kunden etwas ganz Besonderes: einen Reifen, der seine ausgezeichnete Leistung mit dem Namen des Kunden verbindet. In der heutigen Zeit ist die persönliche Ebene in vielen Lebensbereichen des Menschen zu finden – da sollten Reifen keine Ausnahme bilden.“

Am Trelleborg-Stand bei der Agritechnica wird ein IF900/65R46 TM1000 High Power mit dem Namen Blunk versehen.

„Blunk ist ist ein bedeutendes deutsches Lohnunternehmen in der Landwirtschaft. Wir sind sehr stolz darauf, dass dieser führende Akteur mit von der Partie ist“, schließt Buonopane.

Der anlässlich des Starts von YourTire individualisierte IF900/65R46 TM1000 High Power wird vom 12. bis 18. November 2017 bei der Agritechnica 2017 in Hannover zu sehen sein. Weitere Informationen erhalten Sie auch bei der Trelleborg Agritechnica Pressekonferenz am Montag, dem 13. November 2017.

Download der Pressemitteilung als PDF

"Trelleborg kündigt Einführung von YourTire an – Traktorreifen werden einzigartig"