TLC Plus

Load Calculator Plus. Meister der landwirtschaftlichen Produktivität.

Neue Trelleborg TLC Plus App.
Der richtige Reifendruck kann die variablen Betriebskosten um mehr als 20 % senken. Die TLC Plus App ist ein erweitertes Prüfsystem, das mithilfe von Sensoren die Differenz zwischen optimalem und tatsächlichem Reifendruck Ihrer Traktoren misst.

TLC Plus Kit

TLC Plus ist ein erweitertes Prüfsystem, das mithilfe von Sensoren den Reifendruck misst. Der richtige Reifendruck kann die variablen Betriebskosten um über 20 % senken und gleichzeitig den Pflanzenschutz und die Betriebssicherheit erhöhen. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Landwirtschaft mit TLC Plus. Senken Sie den Kraftstoffverbrauch und erhöhen Sie Zugkraft und Ertrag.

Der neue TLC Plus. Senken Sie Ihre variablen Betriebskosten um über 20 %


Um Ihr TLC Plus Kit zu erhalten, laden Sie die TLC App herunter und öffnen den E-Commerce-Bereich. Alternativ können Sie sich an Ihren Handelsvertreter von Trelleborg wenden.

TLC Plus. Ihr zuverlässiger Berater auf Knopfdruck

Während der normale TLC den richtigen Druck für jede Anwendung berechnet, prüft der TLC Plus den Reifendruck Ihrer Flotte und empfiehlt gegebenenfalls Anpassungen. Über die TLC Plus App haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Traktordaten – nicht nur wenn Sie neben dem Fahrzeug stehen, sondern auch im Büro.

Laden Sie die App herunter, registrieren Sie sich und Sie erhalten das TLC Plus Kit

Konfigurieren Sie Ihre Maschinenflotte und installieren Sie das TLC Plus Kit

Prüfen Sie den Reifendruck

Passen Sie den Reifendruck an und wiederholen Sie die Überprüfung

Mehr mit weniger produzieren. Auf intelligente Weise


Mit TLC Plus haben Sie die Produktivität Ihrer Landwirtschaft immer unter Kontrolle. Der neue Trelleborg TLC Plus kontrolliert den Reifendruck Ihrer Maschinen und optimiert so Produktivität, Effizienz und Sicherheit Ihres landwirtschaftlichen Betriebs. TLC Plus hilft Ihnen, Ihren Landwirtschaftsbetrieb zu schützen.

Laden Sie jetzt die Broschüre herunter!

Load Calculator Plus

TLC Plus hilft Ihnen, Ihren Landwirtschaftsbetrieb zu schützen.
Download

Pressemitteilung

Trelleborg TLC Plus Awarded Disruptor Excellence Award

TLC Plus from Trelleborg Wheel Systems is an advanced sensor-based check-up system that measures tire pressure. At the Big Disruption Conference held in Amsterdam, April 11-12, it received the ‘Disruptor Excellence Award 2019’, which celebrate disruptive innovations.

Trelleborg Introduces the New TLC Plus App at the EIMA Show

The new Trelleborg TLC Plus App is an advanced, sensor-based check-up system, which measures potential tire pressure gaps between the optimum pressure and the actual tire inflation pressure and relays this information via wireless connectivity to the farmer’s mobile device, or their PC. 

Neue Trelleborg TLC Plus-App im App Store und bei Google Play zum Download bereit

Nach der Einführung auf der EIMA 2018 und der LAMMA 2019 steht Trelleborgs neue TLC Plus-App im App Store und bei Google Play zum Download bereit. Die App ist ein fortschrittliches, sensorgestütztes Kontrollsystem, das mögliche Reifendruckunterschiede zwischen dem optimalen Druck und dem tatsächlichen Reifenfülldruck misst und diese Informationen an ein Mobilgerät oder einen PC weiterleitet. Das neue digitale Tool wird auf der SIMA 2019 auf Stand C021 im Mittelpunkt stehen.

Sehen Sie sich das TLC Plus Video an

Kontakt

Sie würden gerne mehr über die TLC Plus App erfahren? Schreiben Sie uns, und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

*
*
*
*
*
*
*