Trelleborg CTIS+ Inside | Trelleborg Wheels

Trelleborg CTIS+. Správný tlak ve správný čas a na správném místě.

Trelleborg CTIS+ Inside je nový integrovaný OE systém řízení tlaku pneumatik vyvinutý společně se společností Dana Incorporated. Systém umožňuje zvýšit nebo snížit tlak v pneumatikách přímo z kabiny stroje pouhým stitknutím tlačítka.

Trelleborg CTIS+. Innovation inside


CTIS + vylepšuje tradiční funkce systému CTIS dostupného na trhu. Na rozdíl od stávajících řešení je Trelleborg plně integrovaný systém bez vnějších částí nebo trubek vyčnívajích z kol přední nebo zadní nápravy. Během nafukování dává TLC algoritmus pokyn MCU (mechanické řídící jednotce, Dana), která nezávisle kontroluje rozložení tlaku vzduchu pro každé kolo, pomocí rozdělovačů Trelleborg instalovaných na každém vnitřním ráfku.

Díky své pokročilé konstrukci, která zahrnuje vlastní vyvinuté rotační těsnění, zabraňuje rozdělovač Trelleborg úniku vzduchu mezi statorem a rotačními prvky. Nakonec vzduch dosáhne komory pneumatiky prostřednictvím zdokonaleného ventilu kola vyvinutého společností Dana, který omezuje riziko úniku pneumatik během provozu. Během vypouštění software TLC a MCU nařídí kolovému ventilu uvolnit tlak v pneumatikách podle doporučených hodnot.

Optimální tlak na dosah ruky


CTIS + byl navržen pro chytré a snadné použití. Po nastavení stroje prostřednictvím softwaru TLC + můžete v závislosti na vybrané operaci sledovat skutečný i doporučený tlak v pneumatikách z monitoru kabiny. Pouhým kliknutím na funkci „Nastavit tlak“ pak systému nařídíte přizpůsobit tlak podle doporučení.

Výhody farmaření při použití Trelleborg CTIS+

Správný tlak snižuje vaše náklady o více než 20 %


Nesprávný tlak pneumatik má výrazný negativní vliv na úrodnost půdy, stejně jako na efektivitu práce.

Správný tlak v závislosti na nastavení a použití stroje zlepšuje trakci vašich  pneumatik, snižuje prokluz a valivý odpor, a tím zvyšuje produktivitu během každodenních prací na poli i na silnici.

Stáhněte si brožuru hned teď!

Trelleborg CTIS+ Inside

Optimální tlak na dosah ruky.
Ke stažení

Nízké zhutnění půdy, Vysoký výnos vaší úrody


Zhutnění půdy je jedním z největších nepřátel produktivity při farmaření. Zhutněná zemina omezuje růst kořenů, zvyšuje hustotu a snižuje pórovitost půdy. Vaše půda je tím nejdůležitějším zdrojem pro pěstování zdravé a profitující úrody.

To je také důvodem, proč pro vás může mít hustící tlak v pneumatikách velký význam. Hlavním cílem firmy Trelleborg je pomoci snížit zhutnění půdy a poskytnout ten správný nástroj na sledování tlaku v pneumatikách i jeho úpravu kdekoli a kdykoli je to potřeba.

Tisková zpráva

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside

Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.


Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Trelleborg Wheel Systems is proud to unveil the New Trelleborg CTIS+ Inside at Agritechnica 2019, jointly developed with Dana Incorporated. The New CTIS+ Inside is a full OEM integrated central pressure control system. This allows the tractor driver to inflate or deflate the tire pressure directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.

Videa Trelleborg CTIS+ Inside

Obraťte se na nás

Chcete více informací o aplikaci Trelleborg CTIS+? Dejte nám vědět a my se vám co nejdříve ozveme

*
*
*
*
*
*
*
*