Trelleborg CTIS+. Správný tlak ve správný čas a na správném místě.
Výhody farmaření při použití Trelleborg CTIS+
Správný tlak snižuje vaše náklady o více než 20 %
Správný tlak v závislosti na nastavení a použití stroje zlepšuje trakci vašich pneumatik, snižuje prokluz a valivý odpor, a tím zvyšuje produktivitu během každodenních prací na poli i na silnici.

Stáhněte si brožuru hned teď!

Trelleborg CTIS+ Inside
Nízké zhutnění půdy, Vysoký výnos vaší úrody
To je také důvodem, proč pro vás může mít hustící tlak v pneumatikách velký význam. Hlavním cílem firmy Trelleborg je pomoci snížit zhutnění půdy a poskytnout ten správný nástroj na sledování tlaku v pneumatikách i jeho úpravu kdekoli a kdykoli je to potřeba.


CTIS+ Inside Press Review
Here's what the media are saying about Trelleborg CTIS+ Inside.
Videa Trelleborg CTIS+ Inside
Tisková zpráva

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”
Unveiling the Sustainable Tire with Trelleborg CTIS+ Inside
Trelleborg joins Massey Ferguson in the “MF NEXT Concept Tractor”, fitting the futuristic machine with the new TM1000 Progressive Traction farm tire in a totally white compound, free from carbon black. The TM1000 tires are mounted on advanced extra light rims integrated with the innovative CTIS+ Inside, central tire inflation pressure system, co-developed with Dana. The “MF NEXT Concept” was initiated by Massey Ferguson to demonstrate the commitment of the brand toward smart and future farming, as well as to celebrate the 50th Anniversary of the first man on the moon.

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry
Trelleborg Wheel Systems and Dana Incorporated have jointly developed a revolutionary Central Tire Inflation (CTIS) system for the agricultural machinery industry. The concept of the new CTIS system will be displayed at Agritechnica 2019 (November 10th – November 16th). Named CTIS+ Inside, the full OEM integrated central pressure control system will enable tractor drivers to inflate or deflate tire pressures directly from the tractor cabin, according to the recommended pressure calculated by the advanced Trelleborg Load Calculator (TLC) software.