Reach for the sky

Вышка для прыжков с трамплина

Дотянуться до небес

Город Оберстдорф в Баварских Альпах больше всего известен по чемпионатам мира по полётам с трамплина, один из которых был проведён здесь совсем недавно, в январе 2018 года. Вышка для лыжных прыжков с трамплина Heini Klopfer, одна из самых высоких в мире, в краткие сроки подлежала реконструкции и расширению и в решении этой задачи участвовали специалисты из Trelleborg.

В мире всего пять подобных вышек, и это одна из самых высоких, поднимающаяся целых 72 метра над уровнем земли. Первоначально она была построена из дерева, но была перестроена и приобрела бетонную конструкцию в 1973 году, после чего её несколько раз модернизировали. Последнее перевоплощение этого сооружения произведено архитектурной мастерской Renn Architekten и, несомненно, является наиболее впечатляющим на сегодняшний день. Компания Trelleborg сыграла в этом важную роль. Оконные уплотнения Trelleborg D3630 помогают остекленному фасаду смотровой площадки в течение многих лет противостоять суровому горному климату. 

Любое сооружение в горах должно выдерживать экстремальные погодные условия с дождём, градом и снегом, сильными ветрами и температурами значительно ниже точки замерзания. Оберстдорф находится в двух часах езды к юго-западу от Мюнхена, в Баварских Альпах, и имеет один из самых высоких уровней осадков в Германии, а температура там временами падает ниже -30 градусов по Цельсию. Поэтому, когда в 2016–2017 годах планировалась последняя реконструкция вышки для прыжков с трамплина Heini Klopfer, компромиссов быть не могло. 

Вышка для прыжков с трамплина за деревьями на переднем плане«Мы получили запрос на разработку уплотнений, которые могут выдерживать температуры в диапазоне от -40°C до + 80° C и у нас не было никаких сомнений в том, что выбор Trelleborg в качестве поставщика было правильным решением», - говорит Ральф Блум, региональный менеджер по уплотнительным профилям в Trelleborg Industrial Solutions в Германии. «Меня всегда захватывает перспектива участия Trelleborg в необычных проектах. Уплотнительный профиль действительно является скрытым чудом техники».

Вышка должна не только выдерживать мощное воздействие стихий, но и соответствовать современным строгим правилам безопасности, установленным Международной федерацией лыжного спорта.  Кроме того, смотровая платформа должна была быть построена для создания максимальных зрительных впечатлений.

Ласково именуемый «наклонная башня Оберстдорфа», этот трамплин для прыжков имеет 118-метровый путь разгона, проложенный под углом 38,7 градусов к вертикали. Расположенная в дальнем конце башни платформа для тренеров и судей являет собой превосходную точку обзора с великолепным панорамным видом с высоты птичьего полета на озеро Фрайбергзее и возвышающиеся над ним горы. Гигантский, похожий на гнездо застеклённый «бокс» висит прямо под верхней оконечностью башни, высоко над деревьями.

Первоклассные строительные материалы в консольной конструкции из предварительно напряженного бетона дополняются прочной фурнитурой и креплениями, включая окна платформы, которые все установлены в дерево-алюминиевых рамах с уплотнениями Trelleborg D3630 - только высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее высокий уровень защиты. Фасад смотровой площадки был изготовлен и установлен деревообрабатывающей фирмой Holzverarbeitung Bietsch, оснащённые нашими уплотнительными профилями сборные элементы которой похожи на сплетённые ветки гигантского орлиного гнезда.  Потребовалось всего три дня, чтобы установить фасад и остекление оголовья башни.

Первоначально открытый в 1950 году и созданный по проекту архитектора Хейни Копфлера, бывшего прыгуна с трамплина, холм, на котором стоит башня, по-прежнему доминирует в окружающем ландшафте. Здесь до собираются до 40 000 зрителей, чтобы увидеть, как некоторые из самых смелых спортсменов мира соревнуются за Кубок мира по прыжкам с трамплина, или «поболеть» за участников чемпионата мира по полётам на лыжах, который был проведен здесь совсем недавно в январе 2018 года. 

Этот вид спорта относится к экстремальным, спортсмены, участвующие в соревнованиях, настоящие смельчаки, так как холмы в этом виде спорта намного больше, чем те, которые используются для прыжков с трамплина, в них также увеличена и дистанция прыжка. «Летающие лыжники» будут нестись прямо вниз по склону и со скоростью 100 километров в час отрываться от колеи, чтобы на короткий миг воспарить над землёй. Скользя по воздуху в огромном прыжке и с верой в себя, словно гигантская белка-летяга, им удаётся - каким-то чудом - приземляться на обе ноги. Очевидно, никакого страха полёта или падения с высоты.



Дополнительная информация на сайте:
www.trelleborg.com/sealing-profiles


Эта статья перепечатана из журнала T-Time, выпускаемого Trelleborg. Чтобы скачать последний номер, перейдите по ссылке: www.trelleborg.com/t-time  


Пресс-сервис: Эта статья доступна на восьми языках. СМИ могут использовать эту статью в своих публикациях. Чтобы скачать статью и иллюстрации на различных языках, перейдите по ссылке: https://bamboo-contentpartner.com/ При воспроизведении информацию из этого выпуска, пожалуйста, указывайте наши контактные данные как: www.trelleborg.com.